ポイント
レーザ加工機のタクト改善のためには、(1)加工速度を上げる、(2)ガルバノスキャナヘッド(以下ヘッドと呼びます)を複数にする(マルチヘッド化)、のいずれかを行う必要があります。
(1)加工速度を上げる場合
加工精度を落とさないためには、レーザのON/OFFを確実に行う必要があります。
        しかし、加工速度と精度は常にトレードオフの関係があり、速度を上げると目標軌跡からのズレが発生し精度が下がります。これを防ぐために、一般的には目標軌跡とのズレの補正演算を行います。
        CK3W-GCでは、目標軌跡上のON/OFF点への移動距離をあらかじめ計測し、指令が距離に到達すると瞬時にレーザをON/OFFできるため、従来難しかった補正演算を必要とせず、高速かつ高精度な加工を簡単に実現することが可能です。
(2)ヘッドを複数にする場合
(マルチヘッド化)
      
      
      装置内のレーザのヘッドを増設することで加工量を増やすことができます。例えば2つのヘッドでは同一時間での加工量は2倍、4つのヘッドでは単純に4倍となります。
        マルチヘッド構成で加工を行う際にもっとも重視すべきことは、ヘッド間でガルバノ動作が同期することですが、一般的にはヘッド動作は独立しているため、補正演算を行い調整をする必要があります。
        CK3W-GCでは、ガルバノスキャナをコントロールする動作クロックがヘッド間ですべて同期するため、特別な調整を行わず全てのヘッドで同じガルバノ動作を実現できます。