QCall/Door Boxは最大何台まで接続することができますか?
A
最大40台まで接続可能です。
ただし,旧バージョンのソフトウェア(Flow Core 3.1.0以前)を搭載したロボットには使用できないため, ロボットをFlow Core 3.1.0以降にバージョンアップ願います。 13029-802は2023年3月で生産中止しました。代替機種は23419-802となりますが、FLOW3.0 以降のみ対応しています。
ただし,旧バージョンのソフトウェア(Flow Core 3.1.0以前)を搭載したロボットには使用できないため, ロボットをFlow Core 3.1.0以降にバージョンアップ願います。 13029-802は2023年3月で生産中止しました。代替機種は23419-802となりますが、FLOW3.0 以降のみ対応しています。
- 2024-10-15 • ナレッジ
- FAQ R0089
商品情報
問題解決しない場合、マニュアルをご参照ください。