QTM Sシリーズでオートからマニュアルへモードを切り替える方法を教えてほしい。

A
以下の手順で操作すると、モードが切り替わります。
1:ロボットスティックの「M/A」ボタンを長押し(1~2秒程度)
2:パスワードを入力:デフォルトは「+ ⇒ - ⇒ + ⇒ + ⇒ -」の順にボタンを押す
3:「M/A」ボタンを2回押す
※実施しても切り替わらない場合、操作時間が要因である可能性がございます。 
 お早めに押すことを意識して再度お試しください。
詳細はTMS協調ロボット 安全マニュアル 3.4.3ロボットスティックモードスイッチ機能 を参照してください。
TM Sシリーズ 協調ロボット/マニュアル ❘ オムロン制御機器
  • 2025-03-17 • ナレッジ
  • FAQ R0173