Page top

本文

軸流ファン 参考資料


軸流ファンとは、様々な用途・場所で安定したクーリング(冷却)を実現する機器です。ここでは軸流ファンの参考情報を示します。

概要用語解説
参考資料 

関連情報


風量・静圧特性について

商品形式毎に記載している特性グラフは、以下の条件で測定した実測データの平均値ですので特性値として保証するものではありません。
機器のクーリング検討時の参考値としてご参照ください。
以下に、風量静圧特性と測定方法について簡単に説明します。

ダンパを全閉にし、チャンバーBと大気の差圧(Ps)が最大となった点を最大静圧(Ps max.)とします。

補助ブロアを調節し、静圧(Ps)を変化させたときのチャンバーAとチャンバーBの差圧(Pd)を測定し、風量(Q)を算出します。

ダンパを全開し、静圧が0となるよう補助ブロアを調節したときのチャンバーAとチャンバーBの差圧(Pd)を測定し、算出した風量を最大風量(Q max.)とします。

〈測定条件〉

試料数測定雰囲気測定機器
5台周囲温度:23±2℃
周囲湿度:65±5%
米国のAMCA STANDARD270~74規格
(AMCA:Air Moving Condition Association)
にもとづいたマルチノズル−ダブルチャンバー方式を採用

ファン動作ポイント

機器に取りつけられたファンは、自らの特性曲線と機器のシステムインピーダンス曲線の交点付近で稼働します。

〈補足〉

最大風量と最大静圧は、実機取りつけ状態の動作ポイントを示すものではありませんが、ファンの性能を比較し、選択するうえで重要な代表特性です。

ファンの直列、並列運転

同一性能のファンを2台直列または並列で使用した場合の特性は、それぞれ下図のようになります。

直列運転の場合

並列運転の場合

騒音の測定方法について

JIS B 8346(送風機および圧縮機―騒音レベル測定方法)に準拠し測定しています。
R87F:吸込み口中心線上から1.5mの位置で測定
R89F:吸込面より1mの位置で測定

R87Fの場合

冷却効果について

吸込と吐出、どちらが効果的かは発熱部品の位置と個数で判断してください。

寿命について

ファンの寿命の要因は、軸受に起因します。
下図は、ファンの構造を機械的側面から簡単に表したものです。羽根は、軸受が正常であれば滑らかに回転しますが、軸受に異常が発生し摩擦が大きくなると、回転しなくなります。これがファンの寿命の定義です。


最終更新日:2026年11月16日