Wiring and Initial Setup
[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.

[GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-HL Series IO-Link T...

[GD series]This video demonstrates how sensor setting changes are notified using the IO-Link Master Unit GD Series and the support software.(E3NX-FA /...

[GD series]This video explains how to monitor early signs of false detection caused by metal chips using the proximity sensor E2EW.(E2EW Series)

[GD series]This video explains how to set the IP address of the GD unit and launch the support software.

IO-Link master unit GD series Introduction movie

[GD series]This video explains the setup procedure for on-site PCs without internet connection.

[GD series]This video explains the procedure for assigning and configuring IO-Link devices without actual hardware.

[GD series]This video explains the easy recovery procedure when replacing a sensor.

[GD series]This video explains how to easily link PLCs and device output data.

[GD series]This video explains the procedure for easily configuring the fiber amplifier using the support software.(E3NX-FA Series IO-Link Type)

[GD series]This video explains how to easily and automatically connect IO-Link devices with the IO-Link Master Unit GD series.

[GD series]This video explains the procedure for easily identifying connected devices.(ZP-L / E3NX Series IO-Link Type, K3CV Series)

[GD series]This video explains how to easily identify and restore changed sensor settings using the IO-Link Master Unit GD series and the support soft...

[GD series]This video explains how to check and change device settings from the support software.

[GD series]This video explains how to batch apply the same settings to IO-Link devices of the same model.

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。(E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル...

【GDシリーズ】接続している機器を簡単に発見する手順をご紹介します。(ZP-L/E3NXーFAシリーズIO-Linkモデル、K3CVシリーズ)

【GDシリーズ】実機がない状態でのIO-Linkデバイスの割付・設定の手順についてご説明します。

【GDシリーズ】同一形式のIO-Linkデバイスへ、同じ設定を一括反映する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】センシングデータの見える化で、ベストな設置条件を把握する手順を説明します。(E3AS-HLシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】センサ交換時の簡単復旧手順をご紹介します。

【GDシリーズ】インターネット接続のない現場のパソコンでの立ち上げ手順をご紹介します。

【GDシリーズ】100社を超えるIO-Linkデバイスと、IO-LinkマスタユニットGDシリーズを簡単に自動接続する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PLCとデバイス出力データを簡単に紐づけする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールを使って、スマートファイバアンプを簡単に設定する手順をご紹介します。(E3NX-FAシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更箇所の特定と復元を簡単にする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールからデバイス設定を確認・変更する手順をご紹介します。

センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特...

【GDシリーズ】初回起動までの配線、初期設定の手順をご紹介します。

【GDシリーズ】GD本体のIPアドレス設定、PCツール起動までの手順をご紹介します。

【GDシリーズ】近接センサE2EWの金属切粉の影響による誤検出予兆監視の様子をご紹介します。(E2EWシリーズ)

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の動作データと仮想シミュレーション動作データでギャップのないシミュレーションが行える様子をご紹介します。

【E3AS-HF】ワークティーチングで安定しないワーク(鏡面/凹凸がある/低反射ワーク)を検出

【E3AS-HF】1回のボタン押下で、ワークを含む近距離を検出

【E3AS-HF】2つのしきい値の範囲内にあるワークを検出

"E3AS-HF" Detect a workpiece (a mirror surface, irregular surface, or low reflectivity) that cannot be stably detected by object teaching.

"E3AS-HF" Short distance detection including the workpiece with a single button press.

"E3AS-HF" Detect a workpiece (a mirror surface, irregular surface, or low reflectivity) that cannot be stably detected by object teaching.

【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

【E3AS-HF】金具の取りつけ方をご紹介します。

【E3AS-HF】ティーチングの種類を紹介します。

"E3AS-HF" Sensor has indicators, one each on the top and bottom. The indication can be easily viewed with the sensor set in any mounting orientation.

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では最終stepとして「6.転送・妥当性確認...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「5.汎用デジタル入力ユニットの関連...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「4.自動プログラミング」の手順を説...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「3.セーフティI/O設定」の手順を説明...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。(4分27秒) 動画は6本で構成しており、この動画では「2.新規プロジェクト作成...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「1.安全機能・ハードウェア構成」の...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

半導体製造工程の事例をご紹介。制御の統合で、設備の設計・立ち上げ工数を削減します。

What is the high-speed, continuous-operation technology? This video describes how K7DD is available for servomotor with frequent variable speeds and i...

K7DDの開封、設置、配線、サポートツールにによるセットアップを説明します。

This video describes the K7DD setup procedures; Unpacking, Installation, Wiring, and the setup with the K7DD support tool

Sysmac Studioの複数軸簡単チューニングを使えば、装置を組み立てた状態でも適切な負荷イナーシャを推定できます。

This movie uses a demonstration kit that is built by a drying furnace image

この動画では乾燥炉をイメージしたデモ機を使って、設備の複数の構成機器を網羅的に監視できる状態監視ソリューションを紹介します。

EPLANで作成した電気図面データから、ユニット構成とデバイス変数をSysmac Studioに取り込む手順をご紹介します。

3D表示画面の視点を平行移動する操作を説明します。

3D表示画面の視点を回転する操作を説明します。

3D表示画面をズームインまたはズームアウトする操作を説明します。

ロボットのエンドエフェクタの3D情報の設定手順を説明します。

V+プログラムの作成手順を説明します。

電源ON時にV+プログラムとグローバル変数を自動的に読み込むための設定手順を説明します。

3D表示画面をフローティング状態にする操作を説明します。

This is how to pair the safety door switch with the actuator using RFID.

You will see the detection ranges of the miniature-type actuators mounted in two directions.

小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。

RFIDを用いたセーフティドアスイッチとアクチュエータのペアリング方法をご説明します。

ロボットが、他の3D形状データと干渉する場合に、シミュレーションで検出できるようにする手順を示します。

静的ピック&プレース装置の、ロボットの待機位置、ピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac StudioのPack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置を設定する手順を示します。

Pack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置のピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac Studioで新規プロジェクトを作成する手順を示します。

シーケンス制御プログラムの作成手順を説明します。

Sysmac Studioのシミュレーション機能を使用してロボットの動作を確認する手順を示します。

シミュレーションでProcess Managerとラダープログラムが連動して動作していることを確認できます。

Sysmac Studioで3D形状データを配置する操作を説明します。

Sysmac Studioに3D CADデータをインポートし、3D表示画面上で適切な位置に配置する手順を示します。

ある・なし検出用途に必要な機能や性能を絞り込み、部材や製造工程を最適化。さらに新技術を駆使して驚きの価格を実現しました。大量にお使いいただくほどコスト...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

H7CCは、水がかかる場所でも安心してお使いいただけます。H7CCの防水/防塵構造をご紹介します。

This will introduce that H7CC can be used in environments exposed to water or water cleaning.

This will introduce a function to indicate a replacement time of H7CC and a tool to calculate the replacement time.

This will introduce new and improved design of H7CC for easier use by 6-digit up/down keys with LED mounted.

H7CCのわかりやすい操作、LED実装の6桁上下キーや見やすいデザインをご紹介します。

H7CCの交換時期をお知らせする機能と交換時期を算出する計算ツールをご紹介します。

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

タイマ回路・カウンタ回路を確認します。

基本回路と作成上の留意点を確認します。

自己保持回路・内部補助リレー・保持リレーを確認します。

CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

ラダーチャートの書き方と、動作モードについて確認します。

PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

リレーシーケンス回路の書き方と、基本回路を確認します。

レンズインは光が回りにくくレンズが落ちないファイバユニットです。

レンズインはレンズアタッチメントの取りつけが不要なハイパワーなファイバユニットです。

レンズインはハイパワーでレンズが落ちないファイバユニットです。

飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。

実際にリレーを配線して動作を確認します。

リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。

近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

スイッチには操作用・検出用があることや、接点構成、利用事例を確認します。

Back up and restore settings with Intelligent Tap.

動画中で使用する実習機材の説明です。

人間の動作と比較しながら自動制御を理解します。

ホスト側も、タッチパネルと同一条件で通信設定をします。

作成した画面データを本体へ転送します。

本体なしで、ホストとタッチパネルを連動させた動作確認をします。

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

画面切替コマンドボタンを、共通部品としてシート状に作成します。

固定文字の作成後、効率良く銘板・背景色・フォントを変更をします。

新しく画面を追加します。

コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。

数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。

ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

効率よく作画するための機能紹介です。

ホスト側指定ビットのON/OFFを、画面に表示します。

画面上のスイッチで、ホスト側指定ビットをON/OFFします。

ON/OFFボタンとビットランプの機能がわかります。

タッチパネルとホストの通信設定を決定します。

プロジェクトを新規に作成し、保存先を決定します。

画面の完成状態と動作イメージがわかります。

タッチパネル本体形式の確認方法がわかります。

センシングによるIoTアプリケーションの開発とPoCを容易に実現する センサ評価ボードについて紹介します

センサ評価ボードの使い方(Arduino編)について紹介します

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.


セーフティライトカーテン F3SG-SR エリアビームインジケータ (ABI) 機能紹介動画

セーフティライトカーテン F3SG-SR/PGシリーズのご紹介

Safety Light Curtain F3SG-SR_PG Series Introduction

Safety Light Curtain F3SG-SR Introducing Area Beam Indicator (ABI)

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介1】。設計設備の保守の工数削減 ~セーフティCPUユニットのよるリストア機能による改善を紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介3】設計設備の保守の工数削減~GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナルのメモリカセットによる改善をご紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介2】設計設備の保守の工数削減 ~セーフティI/OユニットのよるACRによる改善を紹介します




For E1 Auto Safety Network Controller NX-SL Introduction

鏡面反射物体や透明物体の検出も可能。検出物体の色や材質の影響が少ない高ロバスト性の限定反射形センサを紹介します。

LED光源を用いながら最小粒径0.5μmの粒子を検出可能 。高感度・小型のダストセンサ

センサ、基板、コネクタが一体化。実装不要で小型化に貢献するフォト・マイクロセンサ コネクタシリーズを紹介します。

組立工数削減&省スペース化に貢献するフォト・マイクロセンサSMDシリーズを紹介します。

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

プッシュインPlus端子台、クランプ端子台、ネジ端子台の配線工数を比較します。

プッシュインPlus端子台の耐振動性をご確認いただけます。

エンジニアリングチェーンの革新により、開発・設計から組み付け、立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

3Dグラフィックを使った仮想開発環境で、サーボの遅れ、荷重、摩擦などの影響まで制御の余裕度を確認することができます。

PLCopen®の「軸」を使うことによりモーション制御の設定が用意になる事例です。

iCAD上で機械動作を再現することにより、現地に出かけていったのと同じ条件で動作検証が行えます。

設計・製造工数削減といったお客様の制御盤設計の効率化をサポート。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を動画で解説しています。実際の操作...

省エネ運転や昇温時間を早くするなど、効果を確認しながら設定できます。

端子台構造による簡単着脱、白色PV表示で高い視認性を確保。