Introducing Data Flow Controller
Data Flow Controllerthat provides a simple entry point to data utilization. This video showcases three key features of the DX series.

Data Flow Controllerthat provides a simple entry point to data utilization. This video showcases three key features of the DX series.

遅延・変動を補正し高速・高精度制御を実現するアプリをデモ機動作でご紹介します。

[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.

[GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-HL Series IO-Link T...

[GD series]This video demonstrates how sensor setting changes are notified using the IO-Link Master Unit GD Series and the support software.(E3NX-FA /...

[GD series]This video explains how to monitor early signs of false detection caused by metal chips using the proximity sensor E2EW.(E2EW Series)

[GD series]This video explains how to set the IP address of the GD unit and launch the support software.

IO-Link master unit GD series Introduction movie

[GD series]This video explains the setup procedure for on-site PCs without internet connection.

[GD series]This video explains the procedure for assigning and configuring IO-Link devices without actual hardware.

[GD series]This video explains the easy recovery procedure when replacing a sensor.

[GD series]This video explains how to easily link PLCs and device output data.

[GD series]This video explains the procedure for easily configuring the fiber amplifier using the support software.(E3NX-FA Series IO-Link Type)

[GD series]This video explains how to easily and automatically connect IO-Link devices with the IO-Link Master Unit GD series.

[GD series]This video explains the procedure for easily identifying connected devices.(ZP-L / E3NX Series IO-Link Type, K3CV Series)

[GD series]This video explains how to easily identify and restore changed sensor settings using the IO-Link Master Unit GD series and the support soft...

[GD series]This video explains how to check and change device settings from the support software.

[GD series]This video explains how to batch apply the same settings to IO-Link devices of the same model.

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。(E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル...

【GDシリーズ】接続している機器を簡単に発見する手順をご紹介します。(ZP-L/E3NXーFAシリーズIO-Linkモデル、K3CVシリーズ)

【GDシリーズ】実機がない状態でのIO-Linkデバイスの割付・設定の手順についてご説明します。

【GDシリーズ】同一形式のIO-Linkデバイスへ、同じ設定を一括反映する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】センシングデータの見える化で、ベストな設置条件を把握する手順を説明します。(E3AS-HLシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】センサ交換時の簡単復旧手順をご紹介します。

【GDシリーズ】インターネット接続のない現場のパソコンでの立ち上げ手順をご紹介します。

【GDシリーズ】100社を超えるIO-Linkデバイスと、IO-LinkマスタユニットGDシリーズを簡単に自動接続する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PLCとデバイス出力データを簡単に紐づけする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールを使って、スマートファイバアンプを簡単に設定する手順をご紹介します。(E3NX-FAシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更箇所の特定と復元を簡単にする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールからデバイス設定を確認・変更する手順をご紹介します。

センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特...

【GDシリーズ】初回起動までの配線、初期設定の手順をご紹介します。

【GDシリーズ】GD本体のIPアドレス設定、PCツール起動までの手順をご紹介します。

【GDシリーズ】近接センサE2EWの金属切粉の影響による誤検出予兆監視の様子をご紹介します。(E2EWシリーズ)

生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

装置の動作データと仮想シミュレーション動作データでギャップのないシミュレーションが行える様子をご紹介します。

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

半導体製造工程の事例をご紹介。制御の統合で、設備の設計・立ち上げ工数を削減します。

パネルレーザカッティング工程の事例をご紹介。マルチヘッド加工でカッティングのスループットを倍増します。

二次電池ワインダー工程の事例をご紹介。 高速な演算周期で送り速度1000mm/sを実現します。

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

太陽光パネルの変換効率をあげるため、高品質な多結晶インゴットを生産することを例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「歩留まり向上のためのデー...

需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

Vetipak社の包装ライン自働化プロジェクトでのコラボレーションに対して、担当者が役割や協力関係に関して語っています。

Feature Visualization function. Visualize subtle temperature profile changes which is not captured by temperature waveform.

温度の波形では捉えられない微細な温度プロファイルの変化を可視化する特徴量見える化機能について紹介します。

オンザフライ制御をご使用いただく際の実現方法や実装手順(ツールの操作)をわかりやすく説明した動画をご用意しました。

半導体製造装置の付加価値向上に、NX-ECT101を用いたEtherCAT自律分散システムをご提案いたします。

EPLANで作成した電気図面データから、ユニット構成とデバイス変数をSysmac Studioに取り込む手順をご紹介します。

イタリアのCisel s.r.l.(以下CISEL社)が導入した協調ロボットの活用事例です。

デンマークの Leica Geosystems社が導入したオムロンの協調ロボットによる樹脂充填と製品搬送を自動化した事例です。

院内薬剤部での、注射取揃え業務の約80%を自動化する「UNIPUL」(ユニプル)。製品コンセプトの企画段階から、現時点の成果までを伺いました。

イギリスのReeco Automation Ltd.が開発した協調ロボットの用途事例で、設置から5分で稼働できる現場対応型のパレタイザーです。

3D表示画面の視点を平行移動する操作を説明します。

3D表示画面の視点を回転する操作を説明します。

3D表示画面をズームインまたはズームアウトする操作を説明します。

ロボットのエンドエフェクタの3D情報の設定手順を説明します。

V+プログラムの作成手順を説明します。

電源ON時にV+プログラムとグローバル変数を自動的に読み込むための設定手順を説明します。

3D表示画面をフローティング状態にする操作を説明します。

イタリアのLITMAT S.p.A.向けに納入した協調ロボットの導入事例です。1500個/日 協調ロボットTMシリーズがドレンプラグの組立と外観検査により品質を担保してい...

イタリアBluengineering srl様による段取替えのダウンタイムを最大70%削減した協調ロボットの導入事例です。

ロボットが、他の3D形状データと干渉する場合に、シミュレーションで検出できるようにする手順を示します。

静的ピック&プレース装置の、ロボットの待機位置、ピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac StudioのPack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置を設定する手順を示します。

Pack Managerの機能を使用してシミュレーションで動的ピック&プレース装置のピック位置、プレース位置をティーチングする手順を示します。

Sysmac Studioで新規プロジェクトを作成する手順を示します。

シーケンス制御プログラムの作成手順を説明します。

Sysmac Studioのシミュレーション機能を使用してロボットの動作を確認する手順を示します。

シミュレーションでProcess Managerとラダープログラムが連動して動作していることを確認できます。

Sysmac Studioで3D形状データを配置する操作を説明します。

Sysmac Studioに3D CADデータをインポートし、3D表示画面上で適切な位置に配置する手順を示します。

通常ガルバノによる加工は、加工範囲が100mm×100mmと狭いことが課題だったが、ガルバノスキャナとXYステージを同期させて1つの加工を実現。

レーザ加工機のタクト改善。ヘッドを複数にする場合ではガルバノスキャナをコントロールする動作クロックがヘッド間ですべて同期するため、特別な調整を行わず全...


Introducing the cable redundancy function that does not stop machines and lines without compromising the high speed and high accuracy of EtherCAT.

タイマ回路・カウンタ回路を確認します。

基本回路と作成上の留意点を確認します。

自己保持回路・内部補助リレー・保持リレーを確認します。

EtherCATの高速性・同期性を保ちながら、装置やラインを止めないケーブル冗長性機能をご紹介します。

CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

ラダーチャートの書き方と、動作モードについて確認します。

PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

動画中で使用する実習機材の説明です。

人間の動作と比較しながら自動制御を理解します。

ホスト側も、タッチパネルと同一条件で通信設定をします。

作成した画面データを本体へ転送します。

本体なしで、ホストとタッチパネルを連動させた動作確認をします。

画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

画面切替コマンドボタンを、共通部品としてシート状に作成します。

固定文字の作成後、効率良く銘板・背景色・フォントを変更をします。

新しく画面を追加します。

コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。

数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。

ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

効率よく作画するための機能紹介です。

ホスト側指定ビットのON/OFFを、画面に表示します。

画面上のスイッチで、ホスト側指定ビットをON/OFFします。

ON/OFFボタンとビットランプの機能がわかります。

タッチパネルとホストの通信設定を決定します。

プロジェクトを新規に作成し、保存先を決定します。

画面の完成状態と動作イメージがわかります。

タッチパネル本体形式の確認方法がわかります。

SysmacStudioでコントローラの運転中にプログラムを書き換える様子をご覧ください。

PMACはステージ制御に加え、2D/3Dガルバノスキャナの制御を行うことも可能です。Machine Automationは日本の製造業課題を解決するオムロンFAソリューションです...

動作指令を複数のアクチュエータ動作にリアルタイムに分解する「モーションスペクトル分解」により、細かな高加減速動作を高応答のアクチュエータに、広範囲の動...

ロボット動作に必要な運動学演算式(インバース/フォワード・キネマティクス)を実装する領域がお客様に開放されていますので、お客様のメカ機構に合わせた制御を...

超精密ステージの実現には、ステージ位置情報をできる限り細かく検出しフィードバックする制御系を構築する必要があります。PMACには超高分解能リニアスケールか...

マシンオートメーションコントローラ NX1シリーズは、モーション・ビジョン・セーフティを統合し、EtherCATやOPC UAなどネットワークのインターフェースを備えて...

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


高機能モーション制御も、現場発のIoTを実現するネットワークも、ワンパッケージに凝縮したSysmacコントローラのエントリーモデルです。

オムロンの草津工場(滋賀県)では、データを活用して品質データを収集する取り組みを行った結果改善ポイントの発見が早くなり、生産性が向上しました。

制御進化と情報革新の融合を実現するコントローラ、産業用PCプラットフォームNYシリーズをご紹介します。オムロンの産業用PCプラットフォームは、産業用ボックス...

長さの異なるロッドの先のピンポン玉の揺れにご注目! 制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複数周波数の振動を抑制し高速搬送を実現します...

制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複合共振の振動を抑制し、高速搬送を実現します。

アーム先端の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

パウチパック内の液体の停止時の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

搬送時に発生する筐体の揺れにご注目!制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する搬送物と機械筐体の振動を同時に抑制し高速搬送を実現します。

搬送されたガラス板の停止位置のずれにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

連続的にワーク位置を検出し、目標位置までの移動距離を逐次更新することで、ワークを停止させずに高精度な位置決めを行います。従来のアライメント制御から位置...

One Connection、One Software、One Machine Controllerを実現。

最適なマシン制御を実現、生産性を高める革新的テクノロジをご提供。

理想軌跡と計測軌跡からオフセット補正とフィードフォワードによる補正。 高速動作時の軌跡逸脱を考慮した2種類の位置指令により、軌跡制御の高精度化を実現し...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットのアナログ入出力ユニット CP1W-MADの構成でアナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットの温度センサユニット CP1W-TS003の構成でヒーターの温度・アナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

3Dグラフィックを使った仮想開発環境で、サーボの遅れ、荷重、摩擦などの影響まで制御の余裕度を確認することができます。

PLCopen®の「軸」を使うことによりモーション制御の設定が用意になる事例です。

iCAD上で機械動作を再現することにより、現地に出かけていったのと同じ条件で動作検証が行えます。

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

Sysmacは包装に求められる機能の統合制御を実現します。

振動抑制ファンクションブロックによって、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

コップの水面にご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

鉄板の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

包装機制御に必要となるロータリナイフの演算処理をファンクションブロック。電子カム演算方式を用いた可変長切断制御を実現します。

NJロボティクスと画像処理、パラレルリンクの座標演算、サーボモータを高速高精度に制御し、多品種・変量生産に適した仕分け・整列制御をおこないます。

汎用コントローラによるパラレルリンクロボット制御で賢く柔軟な搬送システムを実現します。Sysmacは画像処理・パラレルリンクの座標演算・サーボモータを高速高...

2連パラレルロボットを制御する統合コントローラ機能に注目!Sysmacはコントローラ1台でパラレルリンクロボット最大8台まで制御可能。EtherCATによる、入出力...

Sysmacは、搬送・包装・検査・仕分けの出荷検査ラインにもとめられる機能を統合制御 画像処理・座標演算・モータを統合制御が可能です。 さらに複数工程を同期し...

現場のビックデータ活用による品質改善、さらには予兆保全に貢献します。

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を動画で解説しています。実際の操作...

SECS/GEMコンフィグレータで、通信設定をプログラムレスで実現します。

Modbus-RTU経由で温度調節器E5CCと表示器NBシリーズを接続。PLCを介さずにNB側での設定変更やモニターができます。

CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

既存システムの形式を入力することで、推奨の置き換え形式、使用できる変換アダプタ類が簡単に選定できます。置き換え選定ができるツールや機種ごとに置き換えガ...

包装の開始停止時におこるシール温度変化を抑制し、包材消費や温度安定待ちなどの無駄を削減します。

連続包装材を巻き取る(巻取り装置)または巻き出す(巻出し装置)際のテンション制御をご覧いただけます。

高品質シールと高速包装を支えるボックスモーション機構。モータ制御に必要となる複雑な演算による動きをご覧いただけます。

装置動作中に、近づいたり、ドアを開けようとすると装置が緊急停止し表示器NBの画面上で安全機器のステータスを確認できます。表示器から装置の運転・停止・リセ...

撹拌機、切断機(スライサー)、カシメ機など危険な箇所がある装置には安全対策が不可欠です。セーフティコントローラG9SPからマイクロPLC CP1Eに安全情報を通知...

ガントリ機構におけるスムーズな双動動作にご注目!電子カム機能、追従同期制御もご覧いただけます。

変動する共振振動に対応した制振制御にご注目!制振制御あり・なしで比較してご覧いただけます。

トルク制御サーボプレスにおける最適な制御パラメータの組み合わせ。位置・速度・トルク制御を停止することなく切り替え可能。

巻き取り装置は「早く」「きれいに」巻き取ることを要求されます。「テンション・蛇行抑制・高速化」の重要3要素をオムロンのマシンオートメーションコントローラ...

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...