「わかりやすさ、見やすさ」を追求

わかりやすい操作、見やすいデザインで設定工数を短縮

H7CCの操作性の向上を1分22秒でご紹介します。

白色LCDで視認性向上

細身の白文字で、表示内容も見やすく、見間違いを防止します。

6桁の上下キーで操作性を向上

設定時のボタン操作 回数が約半分に*1

*1.当社従来品との比較

直感操作をガイドするLEDを実装

設定範囲をLEDでガイド

LED表示例

モード設定 / 入力モード(CNTM)

3桁の設定 / 起動補償タイマ(STMR)

5桁の設定 / プリスケール値(PSCL)

モード設定や桁数などが直感的にわかりやすく操作できます。

リセット操作

誤操作防止のため、RSTキー(左端の+と-)の同時長押しでリセットします。さらにリセットを受け付けると、LEDの点滅により視覚的にもガイドします。

モード操作

操作時はキーのLEDが点滅表示し、暗所でも確実な操作をガイドします。

進捗状況をわかりやすく

カウント進捗をレベル表示でお知らせ、遠くからでも確認ができます。


交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止

H7CCの交換時期お知らせ機能を1分18秒でご紹介します。
H7CC交換時期計算ツールは こちら

FROM気づかない間にカウンタが止まっていたことはありませんか?

製品寿命を過ぎると、急に停止したり、所定の制御ができないといった現象が発生する可能性があります。これを防ぐために保全の工数がかかっていないでしょうか?
また、機械に異常があった場合に、何が原因かを特定するために工数がかかっていないでしょうか?

TO交換時期がわかりやすく、保全工数を削減

H7CCは交換時期を表示でお知らせします。
交換時期になると、カウント値と「RPLC(REPLACE)」が1秒周期で表示されます。

簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意

電解コンデンサの劣化は使用環境により異なります。実際の使用条件に合わせて簡単に交換時期を設定できる計算ツールを準備しています。

H7CC交換時期計算ツールは こちら

カウンタのような制御機器には製品寿命があります

カウンタにも製品寿命があります。リレー出力の接点は10万回が寿命の目安です。
また、内蔵の電解コンデンサが劣化するため、オムロンは7~10年を目安に定期交換を推奨しています。寿命を超えて使用いただいた場合、発煙、発臭の可能性もあります。


配線設計ももっと簡単に

電源-入力間を絶縁分離しました。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。

*3. AC電源の接地は商用電源側の接地を意味します。

水のかかる環境での使用や、洗浄にも対応できます*4
*4. 防水パッキン形Y92S-P6使用時、ただしパネル表面のみ 取りつけ方法についてはデータシートを参照してください。

H7CCの防水/防塵構造を33秒でご紹介します。

関連商品情報