詳しくは
共通の注意事項
、およびご承諾事項をご覧ください。
警告表示の意味
![]() |
●警告レベル
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、 万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。 また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 |
| 安全上の要点 | 製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。 |
| 使用上の注意 | 製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために
実施または回避すべきことを示します。 |
図記号の意味
![]() |
●一般的な禁止
特定しない一般的な禁止の通告 |
![]() |
●破裂注意
特定の条件において、破裂の可能性を注意する通告 |
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
破裂の恐れがあります。
AC電源では絶対に使用しないでください。
安全上の要点
以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。
(1)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(2)製品の分解、修理、改造をしないでください。
(3)電源電圧について
定格電圧範囲を超えて使用しないでください。定格電圧範囲以上の電圧を印加すると、破壊したり、焼損したりする恐れがあります。
(4)誤接続について
電源の極性など、誤接続しないでください。破裂したり、焼損する恐れがあります。
(5)負荷なし接続について
負荷なしで電源を直接接続すると内部素子は破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて接続してください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
使用環境
(1)下記の設置場所では使用しないでください。
①屋外(直射日光・雨・雪・水滴等の直接かかる場所)での使用。
②化学薬品、特に溶剤や酸性の雰囲気での使用。
③腐食性ガスがあるところでの使用。
(2)高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ・携帯電話やインバータなどの近くでは誤動作することがあります。
代表的な対策は
「共通の注意事項」を参照してください。
(3)高圧電線、動力線と近接センサの配線が同一配管あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破壊の原因となる場合もありますので、別配管または単独配管でのご使用をお願いします。
(4)清掃についてシンナー類は、製品表面を溶かしますので、使用しないでください。
設計時
周囲金属の影響
周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離してご使用ください。
相互干渉
対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。
取りつけ時
締め付け強度
締付ナットは過大な力で締めつけないでください。締めつけ時は必ず歯付座金を使用し、下表の締め付け強度以下としてください。
配線について
IO-LinkモードではIO-linkマスタとセンサ間のコード長は20m以下としてください。