警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

・負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損したりする恐れがあります。
・負荷なしで、電源を直接接続すると内部素子が破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
(該当機種)交流2線式

注意

・感電により稀に怪我をする恐れがあります。製品を分解しないでください。
・感電による怪我の恐れがあります。製品が通電状態で配線しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲金属の影響

周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離して使用ください。

*1. B寸法は上面、左右の側面に対しても適用されます。
*2. 形TL-Nの場合、A、Bの値は接触が1面の場面です。(センサと周囲金属との接触面が2面以上の場合には×2以上になります。)

相互干渉

対向または並列に配置される場合は下表に示した値以上でご使用ください。

*( )内の値は異周波の機種と組合わせた時の値です。

*( )内の値は異周波の機種と組合わせた時の値です。

取りつけ時

取りつけねじの締め付け強度は、下表の値以下としてください。

近接センサのAND配線

2個以上のセンサを直列に接続してAND回路で使用することはできません。図のようにリレーを介して使用してください。

近接センサのOR配線

2個以上のセンサを並列に接続してOR回路で使用することはできません。センサが同時に動作せず、負荷を保持させる必要のない場合に限り並列接続で使用できます。負荷を保持させる必要がある場合は図のようにリレーを介して使用してください。