詳しくは
共通の注意事項、およびご承諾事項をご覧ください。
警告表示の意味
図記号の意味
安全上の要点
以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。
(1)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(2)製品の分解、修理、改造をしないでください。
(3)定格電圧範囲を超えて使用しないでください。
定格電圧範囲以上の電圧を印加すると、破壊したり、焼損したりする恐れがあります。
(4)電源の極性など、誤接続しないでください。破裂したり、焼損する恐れがあります。
(5)負荷なしで電源を直接接続すると内部素子は破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
(6)
この商品は該当する規制(法令)に従って廃棄してください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
使用環境
(1)下記の設置場所では使用しないでください。
①屋外(直射日光・雨・雪・水滴等の直接かかる場所)での使用。
②化学薬品、特に溶剤や酸性の雰囲気での使用。
③腐食性ガスがあるところでの使用。
(2)高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ・携帯電話やインバータなどの近くでは誤動作することがあります。代表的な対策は「共通の注意事項」を参照してください。
(3)高圧電線、動力線と近接センサの配線が同一配管あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破壊の原因となる場合もありますので、別配管または単独配管でのご使用をお願いします。
(4)寿命・性能に影響しますので、切削油を使用する環境でご使用の場合は以下の条件を守ってください。
・仕様に定める切削油条件での使用
・切削油メーカの推奨する切削油希釈率での使用
・油中あるいは水中での使用禁止
お使いの油剤により本製品の寿命への影響が異なる場合があります。事前にお客様自身で切削油によるシール部材の変質・劣化がないことをご確認のうえ、ご使用ください。
(5)清掃について
シンナー類は、製品表面を溶かしますので、使用しないでください。
(6)温度環境の影響で電源投入時に出力誤パルスが発生する場合があります。ご使用の際には、電源投入より300ms経過後の安定した状態でご使用ください。
(7)高精度にセンサが調整されていますので、急激な温度変化のある環境でのご使用は控えてください。
近接センサ(直流2線式)のAND配線
2個以上のセンサを直列に接続してAND回路で使用することはできません。図のようにリレーを介して使用してください。
近接センサ(直流2線式)のOR配線
2個以上のセンサを並列に接続してOR回路で使用することはできません。センサが同時に動作せず、負荷を保持させる必要のない場合に限り並列接続で使用できます。負荷を保持させる必要がある場合は図のようにリレーを介して使用してください。
設計時
周囲金属の影響
・周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離してご使用ください。
・検出面上面タイプ
・検出面前面タイプ
相互干渉
対向または、並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。
取りつけ時
E2S-W1/Q1
設定距離は1.2mm以内でご使用ください。
E2S-W2/Q2
ネジで取り付ける場合は座金を使用して、締めつけトルク0.7N・m以下で締めつけてご使用ください。
設定距離は1.9mm以内でご使用ください。
〈e-CONコネクタ適用機種/メーカー覧〉
センサ使用コードに適用可能なe-CONコネクタの社名/形式は下表となります。
お客様にてe-CONコネクタをご購入され、コード引き出しタイプのセンサに接続される場合は、ご確認の上使用ください。