Page top

New

ZP-L

レーザ変位センサ

ZP-L

安定検出と使い勝手を極めたレーザ変位センサ

※ Web特別価格提供品

安定検出と使い勝手の実力

これまでのレーザ変位センサとの比較やシーン別の使いやすさを、特設サイトでご覧ください。

すべての忙しいエンジニアのために

これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。
新しく誕生したZP-Lシリーズは、検出性能だけでなく、ユーザインタフェースにもこだわり商品をつくりこみました。
エンジニアのみなさまが無意識のうちにかけていた手間や時間を短縮できる工夫を多数取り入れています。

ZP-L 特長 2

*1.ZX2シリーズとの比較

10μm~1mm程度の判別・検査に

ZP-L 特長 3

変位センサにかかる工数を劇的に削減

ZP-L 特長 4

“初期設定のまま”で安定検出できるセンシング性能

同一設定でさまざまな材質を検出

光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。

ZP-L 特長 6

広い角度特性で、高い設置自由度

センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。
この広い角度特性は、ダイナミックレンジの広さと、オムロン独自のセンシングアルゴリズムにより実現しています。

ZP-L 特長 7

クラス最高*4の検出性能で、安心して採用できる

レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。

ZP-L 特長 9

注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例

移動しながらの測定・センサの個体差、2つのばらつきを低減

レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。

ZP-L 特長 10

*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。
  検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。
*2.当社ZX2シリーズとの比較です。
*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。
  実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。
*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、当社調べ)
*5.当社指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。

“マニュアルなし”で理解できるユーザインタフェース

わかりやすいメニュー表示

従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。

ZP-L 特長 13

多言語でエラーと対処方法まで表示【特許出願中】*1

4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。
エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。

ZP-L 特長 14

直観的に理解できる画面デザイン【特許取得済】*1

設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。
ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。

ZP-L 特長 15

*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)

“ロガーがなくても”すぐに検証できる、PCツール

【稼働・メンテナンス】装置を止めずにセンサ状態がわかる

PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。

ZP-L 特長 18

変更された項目がすぐわかる すぐに元に戻せる【特許出願中】*2

センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。
設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。

ZP-L 特長 19

何度も同じ設定は不要

アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。

ZP-L 特長 20

【立上げ時の検証】わずか3分で測定データを見える化

これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。

ZP-L 特長 21

取得できるデータも高品質

検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。

同時性【特許出願中】*2

複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。

ZP-L 特長 23

高速性【特許出願中】*2

高速で動作する現象の検証も可能です。
1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。

ZP-L 特長 24

*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。
*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)

使いやすさのさらなる追求

組み込みやすい、クラス最小サイズ*1・最軽量*1

装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。
ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。
さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。

ZP-L 特長 27

あらゆる方向から見やすい表示灯

大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。

ZP-L 特長 28

センサとのペアリングがわかるファインドミー機能

アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。

ZP-L 特長 29

3方向に自在に調整できるフレキシブル取りつけ金具

従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。
ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。

ZP-L 特長 30

可動部に使用できるロボットケーブル

高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。

ZP-L 特長 31

レーザ規格は第三者認証を取得

ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。
装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。

ZP-L 特長 32

Class1レーザ品も全距離帯でラインアップ

Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。

ZP-L 特長 33

*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、当社調べ)
*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。
*3.試験データは当社試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。
*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。

装置設計の簡単化に貢献するラインアップ

省配線に貢献する子機アンプユニット

複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。

ZP-L 特長 36

既存ネットワークに対応できる多様な通信インタフェース

センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。

ZP-L 特長 37

*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。

多点測定に対応できるアナログ出力付き子機アンプユニット

複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。

高速多列搬送ラインでの高さ測定

ZP-L 特長 40

PCツールを使った一括設定

ZP-L 特長 41

クラス最高性能*1を実現する、4つのテクノロジー

ZP-L 特長 42

センシング性能のすべてを限界まで高めたカスタムCMOSイメージセンサ

ZP-L 特長 43

ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。

個体差を抑える独自の製造工法【特許取得済】*2

ZP-L 特長 44

ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。

小型化を実現した独自の接着封止技術

ZP-L 特長 45

一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。

さまざまな材質・傾きへの対応力を高めるセンシングアルゴリズム

ZP-L 特長 46

ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。
わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。

*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、当社調べ)
*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)

10μm~1mm程度の高さや厚みの測定、位置の判別に

高さ・厚み

ZP-L 特長 49

位置決め・制御

ZP-L 特長 51

形状・反り

ZP-L 特長 52

ストローク・振れ

ZP-L 特長 53

つなぎ目・カウント

ZP-L 特長 54