表示の意味

安全上の要点 製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。
使用上の注意 製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために
実施または回避すべきことを示します。

安全上の要点

保護構造について

ハウジング部材やシール部材の膨潤や割れなど、保護構造が劣化した状態で使用しないでください。
保護構造が劣化した状態で使い続けると、製品内部に切削油などが浸入し、破壊・焼損などの恐れがあります。

コネクタの挿抜について

• コネクタの挿抜は、必ずコネクタを持って行ってください。

• ケーブルを持って引き抜いたりしないでください。
 キー溝による方向をご確認の上ご使用ください。

• 濡れた手で配線を行わないでください。機器通電時に動作不良や機器破損の恐れがあります。

• コネクタをかん合する時は、最初にかん合部を奥まで挿入し、ロック操作を行ってください。
 ロック操作後に必ずコネクタがかん合されている事を確認してください。

• コネクタをかん合する時は、工具は使用せず、必ず手で行ってください。
 プライヤなどの工具を使用すると破損の原因となります。

• コネクタを交換する際にはコネクタかん合表面に液体・切削油等の付着のないことを確認しかん合をしてください。

使用上の注意

• 定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

• 通電したままで配線を行わないでください。感電や機器破損の恐れがあります。

• 寿命・性能に影響しますので、切削油を使用する環境でご使用の場合は、以下の条件を守ってください。
 ・仕様に定める切削油条件での使用
 ・切削油メーカの推奨する切削油希釈率での使用
 ・油中あるいは水中での使用禁止
 お使いの油剤により本製品の寿命への影響が異なる場合があります。事前にお客様自身で、切削油によるシール部材の変質・劣化がないことをご確認のうえ、ご使用ください。

• 形XS5□Rは仕様に定める切削油条件にて使用できます。
 かん合相手として弊社耐油コンポーネント商品および形XS5□Rシリーズを使用されない場合、耐油性が確保できないので正しくお使いください。

• 腐食性ガスや高温多湿の雰囲気は接点接触不良や腐食による破損などの機能障害を生じる原因となりますので、使用はしないでください。

• コネクタやケーブルをむやみに引っ張らないでください。

• ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぐため、踏みつけることのないような箇所に設置してください。万一そのような箇所へ設置する場合は、保護カバーを設置の上ご使用ください。

• 設置時においてセンサやスイッチを取りつけない場合、プラグコネクタをかん合させない場合、コネクタのかん合面保護のため、防水カバー(形XS5Z-11、形XS2Z-11)またはダストカバー(形XS2Z-14/15)をご使用ください。

配線について

• ケーブル端末部を水、切削油等の液体がかかる環境に配線しないでください。

• ケーブルの配線時は、結線図に従って配線してください。
 センサやリミットスイッチをご使用の際には、接続が可能かどうかご確認ください。

• コネクタに外力が加わらないように、ケーブルを敷設してください。コネクタに外力が加わると、保護構造(IP67G)の性能が発揮できない原因となります。

保護構造(IP67)について

• 保護構造(IP67)については水密型(完全防水)とは異なります。常時水没状態での使用は避けてください。

• コネクタを足場にしたり、物を載せたりしないでください。コネクタ破損の原因となります。

設置について

• コネクタかん合部やケーブル結線根元部に直接負荷が掛かるような取りつけをしないでください。
 コネクタの破損、ケーブルの断線につながる恐れがあります。

• ケーブルを曲げる場合は半径を25mm 以上でご使用ください。