アンプユニット(親機・子機)とRS-232C通信ユニットの接続方法
【ZP-Lシリーズ】アンプユニット(親機・子機)とRS-232C通信ユニットの接続方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】アンプユニット(親機・子機)とRS-232C通信ユニットの接続方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】IO-Link対応アンプユニット(バラ線コード引き出しタイプ)とIO-LinkマスタユニットGDシリーズを接続するための手順を説明します。

【ZP-Lシリーズ】IO-Link対応アンプユニット(M12コネクタコード引き出しタイプ)とIO-LinkマスタユニットNXRシリーズを接続するための手順を説明します。

[ZP-L]How to connect IO-Link Compatible Amplifier Unit, M12 connector cable pull-out type and IO-Link Master Unit NXR Series

[ZP-L]How to connect IO-Link Compatible Amplifier Unit, Discrete wire cable pull-out type and IO-Link Master Unit GD Series

[ZP-L]How to connect amplifier units and the RS-232C communication unit

[ZP-L]Using different beam shapes

[ZP-L]How to use a extension cable,Straight/Straight

[ZP-L]How to use a extension cable, Straight/L-shaped

[ZP-L]How to use a extension cable, L-shaped/Straight

[ZP-L]How to use a extension cable, L-shaped/L-shaped

[ZP-L]How to connect amplifier units and communication units

【E3AS-HF】ワークティーチングで安定しないワーク(鏡面/凹凸がある/低反射ワーク)を検出

【E3AS-HF】1回のボタン押下で、ワークを含む近距離を検出

【E3AS-HF】2つのしきい値の範囲内にあるワークを検出

"E3AS-HF" Detect a workpiece (a mirror surface, irregular surface, or low reflectivity) that cannot be stably detected by object teaching.

"E3AS-HF" Short distance detection including the workpiece with a single button press.

"E3AS-HF" Detect a workpiece (a mirror surface, irregular surface, or low reflectivity) that cannot be stably detected by object teaching.

[ZP-L]How to use a rear mounting bracket

[ZP-L]How to use a L-shaped mounting bracket.

[ZP-L]How to use a flexible mounting bracket

【ZP-Lシリーズ】背面取りつけ金具の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】延長ケーブル(ストレート/ストレート)の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】延長ケーブル(ストレート/L形)の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】延長ケーブル(L形/ストレート)の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】延長ケーブル(L形/L形)の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】フレキシブル取りつけ金具の使用方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】アンプユニット(親機・子機)と通信ユニットの接続方法をご紹介します。

【ZP-Lシリーズ】L型取りつけ金具の使用方法をご紹介します。

【E3AS-HF】金具の取りつけ方をご紹介します。

【E3AS-HF】ティーチングの種類を紹介します。

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では最終stepとして「6.転送・妥当性確認...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「5.汎用デジタル入力ユニットの関連...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「4.自動プログラミング」の手順を説...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「3.セーフティI/O設定」の手順を説明...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。(4分27秒) 動画は6本で構成しており、この動画では「2.新規プロジェクト作成...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「1.安全機能・ハードウェア構成」の...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

EPLANで作成した電気図面データから、ユニット構成とデバイス変数をSysmac Studioに取り込む手順をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

オムロンの状態監視機器は現場でのスタンドアローンとしての使用から工場全体にわたるリモート監視まで、段階に合わせた運用が可能です。それぞれの運用イメージ...

K6CM-CI(電流総合診断タイプ)に搭載されているオムロン独自のモータ異常診断パラメータ「劣化度」の原理や適用アプリケーションについてご紹介します。

This is how to pair the safety door switch with the actuator using RFID.

You will see the detection ranges of the miniature-type actuators mounted in two directions.

小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。

RFIDを用いたセーフティドアスイッチとアクチュエータのペアリング方法をご説明します。

H7CCは、水がかかる場所でも安心してお使いいただけます。H7CCの防水/防塵構造をご紹介します。

This will introduce that H7CC can be used in environments exposed to water or water cleaning.

This will introduce a function to indicate a replacement time of H7CC and a tool to calculate the replacement time.

This will introduce new and improved design of H7CC for easier use by 6-digit up/down keys with LED mounted.

H7CCのわかりやすい操作、LED実装の6桁上下キーや見やすいデザインをご紹介します。

H7CCの交換時期をお知らせする機能と交換時期を算出する計算ツールをご紹介します。

Introducing the cable redundancy function that does not stop machines and lines without compromising the high speed and high accuracy of EtherCAT.

タイマ回路・カウンタ回路を確認します。

基本回路と作成上の留意点を確認します。

自己保持回路・内部補助リレー・保持リレーを確認します。

EtherCATの高速性・同期性を保ちながら、装置やラインを止めないケーブル冗長性機能をご紹介します。

CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

ラダーチャートの書き方と、動作モードについて確認します。

PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

リレーシーケンス回路の書き方と、基本回路を確認します。

実際にリレーを配線して動作を確認します。

リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。

近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

スイッチには操作用・検出用があることや、接点構成、利用事例を確認します。

動画中で使用する実習機材の説明です。

人間の動作と比較しながら自動制御を理解します。

ホスト側も、タッチパネルと同一条件で通信設定をします。

作成した画面データを本体へ転送します。

本体なしで、ホストとタッチパネルを連動させた動作確認をします。

画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

画面切替コマンドボタンを、共通部品としてシート状に作成します。

固定文字の作成後、効率良く銘板・背景色・フォントを変更をします。

新しく画面を追加します。

コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。

数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。

ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

効率よく作画するための機能紹介です。

ホスト側指定ビットのON/OFFを、画面に表示します。

画面上のスイッチで、ホスト側指定ビットをON/OFFします。

ON/OFFボタンとビットランプの機能がわかります。

タッチパネルとホストの通信設定を決定します。

プロジェクトを新規に作成し、保存先を決定します。

画面の完成状態と動作イメージがわかります。

タッチパネル本体形式の確認方法がわかります。

SysmacStudioでコントローラの運転中にプログラムを書き換える様子をご覧ください。







レンズモジュール一体型タイプのスマートカメラに 防水フードを装着する手順を説明します。

スマートカメラに Cマウントレンズと防水フードを装着する手順を説明します。

他の種類の照明モジュールに交換する場合や故障した場合の交換手順を説明します。

照明カバーが汚れた場合や光学フィルタに交換する場合の手順を説明します。

Cマウントタイプのスマートカメラに レンズモジュールを装着する手順を説明します。

Cマウントタイプのスマートカメラに レンズモジュールと 照明モジュールを装着する手順を説明します。

1SサーボとSysmac Studio Ver.1.18の新機能を使って複数軸を設定・調整する方法をわかりやすく説明した動画です。スタートアップガイドと合わせてご利用ください...

This video help you setup multi-drives system, such as network configuration, create motion axes. -------------------------------------------------- F...

オムロンのACサーボ 1Sシリーズの開梱から組み立て、配線、設定、テストまでをわかりやすく説明した動画です。スタートアップガイドと合わせてご利用ください。

This video shows how to unpack, install, wire, configure and test the 1S AC Servo System

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を動画で解説しています。実際の操作...

既存システムの形式を入力することで、推奨の置き換え形式、使用できる変換アダプタ類が簡単に選定できます。置き換え選定ができるツールや機種ごとに置き換えガ...