警告
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
設計時
周囲金属の影響
金属に埋込む場合は、下表で示された値以上離して使用してください。
また、取りつけ具を使用するときは下表の値以上離してご使用ください。
相互干渉
対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上離して使用してください。
高周波電界の影響
高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバなどの近くでは誤動作することがあります。
代表的な対策については光電センサの共通の注意事項の「ノイズについて」をご覧ください。
取りつけ時
ナットは下表に示すトルク以下で締めつけてください。
調整時
検出物体が非接地金属および誘導体の場合は、動作距離が低下します。
・検出物体の材質
ほとんどの物体を検出しますが、その検出物体の電気的性質(導電率、比誘電率)、あるいは吸水状態、体積などで
検出距離が異なります。接地された金属体に対して最も大きな検出距離が得られます。
・間接検出ができない場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。