使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲雰囲気

水、油、薬品などがかかったり、結露する状態で使用しますと検出物体とみなし誤動作の原因となりますので避けてください。また、高温・高湿の環境下でご使用の場合、検出距離が変化する可能性があります。
形E2K-X15Mは、特に誘電体に対して高感度となっており少量の水滴にも影響されます。

周囲金属の影響

金属に埋込む場合は、下表で示された値以上離して使用してください。また、金属以外の物体(樹脂など)でも影響が出るため、金属の場合同様下表で示された値以上離して使用してください。

*金属体がアースされたりされなかったりしますと、動作が不安定となりますので、必ずアースするようにしてください。

また、取りつけ具を使用するときは下表の値以上離してご使用ください。

相互干渉

対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上離して使用してください。

検出物体について

検出物体が非接地金属および誘電体の場合は、動作距離が低下します。

・検出物体の材質
ほとんどの物体を検出しますが、その検出物体の電気的性質(導電率、比誘電率)、あるいは吸水状態、体積などで検出距離が異なります。接地された金属体に対して最も大きな検出距離が得られます。

・間接検出ができない場合がありますのでご確認の上、ご使用ください。

高周波電界の影響

高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ・携帯電話、インバータなどの近くでは誤動作することがあります。
icon_01代表的な対策については、光電センサ共通の注意事項の「ノイズについて」をご覧ください。

取りつけ時

ナットは過大な力で締めつけないでください。締めつけ時は必ず座金を使用し下表に示すトルク以下で使用してください。

その他

有機溶剤について

ケースは耐熱ABSのため、有機溶剤やこれらを含む液体などとの接触は避けてください。