専用計測器・PCで行っていた高速アナログ検査を汎用コントローラで実現

自動車業界をはじめとする様々な業界の部品検査工程では、品質追求のため複数のアナログデータをより細かく取得することが求められ、多くの製造現場で、データロガーなどの専用計測器やPCを用いた計測が行われてきました。
製造現場のIoT化にいち早く取り組んできたオムロンは、品質改善に使える同期したアナログデータを「もれなく」「きれいに」「簡単に」取得できる「高速アナログ入力ユニット」をご提案します。

もれなく

業界最速*1 5μsの高速データ取得で微細な変化も見逃さない

従来PLCでは

データの抜け漏れが発生することがありました

NX-HADなら

最速 5μs の高速サンプリングで挙動変化を見逃しません

取得するデータ数が増えても業界最速*1 のサンプリング周期が変化しない*2

従来PLCでは

複数Chのデータを取得するとサンプリング周期が延びてしまう

NX-HADなら

4Ch同時に最速5μsの高速性を実現します

*1. 2018年1月現在 オムロン調べ
*2. 4Ch使用時

きれいに

全Ch完全絶縁でノイズのないきれいなデータの取得が可能

従来PLCでは

複数Chのデータを取得すると互いに干渉が発生してしまう

NX-HADなら

複数Chでもきれいなデータを取得できます

複数Chでも同期したデータが取得できるから比較分析が可能

従来PLCでは

データの取得タイミングにバラつきがあり比較が困難でした

NX-HADなら

同時サンプリングでデータ比較が簡単です

さらにEtherCAT®のタイムスタンプ機能によりユニット間の同期も実現します

簡単に

シンプルなシステム構成だから導入・運用・メンテナンスが簡単にできる

従来は

・専用計測器は基本機能以外に自由な設定追加ができない
・PCはプログラミング時にC言語など専門スキルが必要
・専用計測器はブラックボックス化されプログラム変更が困難
・データを蓄積するデータベース接続のPC設定スキルが必要

●回転特性検査

NX-HADなら

・汎用コントローラでイニシャルコストを低減
・PC独自の専門スキルなしでプログラミングが可能
・検査項目追加などによるプログラム変更が可能
・データベース直結コントローラ *3 で、PCレスで簡単に製造現場をIoT化

●回転特性検査

*3. マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズ データベース接続CPUユニット使用時