カラー検査

カラーで検査すると、オムロン 独自のカラーグレー処理によ り、
モノクロでは検出しにくい 淡色欠陥も検出能力が高くな ります。

色抽出

設定した色ごとに色抽出(色判別)できます。 色によって欠陥の幅・長さの設定値が変えられます。
例えば、小さくても赤色欠陥は検出したい。 でも、同じ大きさの黒色欠陥を検出したくない場合に有効です。

注)モノクロ検査の場合は、カラー検査・色抽出の機能はありません。

色設定

色は色相(色あい)・明度(明るさ)・彩度(鮮やかさ)で構成されます。

色空間

それを赤・緑・青のCCD出力に置き換えて色を設定します。
色設定は、色パレットで範囲指定するだけで簡単です。

注)モノクロ検査の場合は、色設定機能はありません。

古紙を使用して色欠陥が出やすい裏面はカラー検査、塗工する表面はモノクロ検査というように、
紙の種類に合わせて1台の検査装置で検査方式が選択できます。

淡・スジ・ストリーク欠陥

新アルゴリズムの採用で淡・スジ・ストリーク欠陥の検出能力が向上しました。

●淡欠陥

淡色欠陥も検出

●スジ欠陥

斜めになった短いスジ・シワも検出

●ストリーク欠陥(オプション)

スジよりさらに微弱の連続するストリークも検出

注)処理後(2値化)の画像はモニタに表示されません。

分類外欠陥

●従来は欠陥として検出しなかった欠陥も分類外欠陥として画像が保存されます。
●検査後の欠陥データ・画像を外部ハードディスクに保存し、別のパソコンで確認が可能です。(オプション)
●保存した欠陥画像を用いて、感度設定を変えて検査シミュレーションが可能です。(オプション)
注)最大画像保存数には制限があります。

リアルタイム種別判別

●欠陥の特徴量(周囲長・丸さ等)から、従来からの欠陥分類(明重・明軽・明小・暗重・暗軽・暗小等)に加えて、虫・カス等の現場で呼んでいる名称にも分類します。
●種別判別はリアルタイムで分類可能です。
●特徴量の入力は、ニューラルネットワークを用いた学習ソフト(オプション)で、欠陥画像を見ながら簡単に登録できます。

検査シミュレーション(オプション)

●保存した検査データの感度を変更して、検査をシミュレーションします。
●感度設定の変更前/後のマップと個数を表示します。
●見逃しや過検出のない、最適の感度設定値がわかります。

大型システム対応

●最大8フレームまで接続でき、大型システムまで対応可能です。

モニタ画面

欠陥モニタ(カラー)

●検査中の欠陥データ・画像・他をリアルタイムに表示します。
●過去の欠陥データ・画像・他を呼び出して表示します。

欠陥モニタ(モノクロ)
欠陥マップモニタ

●ロールイメージにした欠陥マップです。
●欠陥種別は任意の記号で表示します。
●記号をクリックすると、欠陥画像が表示されます。
●スケールも任意に変更できます。

欠陥画像マルチ表示モニタ

●欠陥画像をサムネイル表示します。
●表示する欠陥を選択できます。
●欠陥データも表示されます。

カメラ波形モニタ

●カメラ波形がリアルタイムに確認できます。
●検出ボードの処理波形も確認できます。
●上下に2種類の波形が表示できます。

地合モニタ

●定時間ごとに地合の画像を表示します。
●濃度分散・濃度平均値も表示します。
●濃度分散の変化をトレンド表示します。
注)地合モニタはモノクロ検査のみとなります。

チリ計数モニタ

●チリの数とトレンドグラフを表示します。
●チリの検出レベルは、欠陥検出とは別のレベルで設定できます。

注)画像はサンプル画像です。画像の大きさ鮮明度は、システムにより異なります。
    モノクロ検査の場合は、欠陥画像はモノクロとなります。

検査レポート

●枠替えにて検査レポートを自動印刷します。
●横印字・縦印字・画像マルチ印字を選択、組合わせて印刷できます。

オプション

●PCリリーフ(オプション)

万一、パソコンが故障しても、サブパソコンで検査継続が可能な構成です。
検査データ・画像は、データパソコンに保存され、当該枠途中のデータ・画像も保存します。
データパソコンが故障すると、一時的にデータ処理パソコンで検査データ・画像を保存します。

注)PCリリーフ・PLC仮検査は、システムやデータの二重化を行うものではありません。
    PCリリーフ・PLC仮検査への切替タイミング・データや画像保存有/無・設定変更の可/否 等に制約があります。
    システム構成により、PCリリーフ・PLC仮検査機能がない場合もあります。

●PLC仮検査(オプション)

データ処理パソコンまたは仮検査中の再生端末が故障したら、PLCで仮検査が可能です。

●カメラ自己診断(オプション)

シート面にレーザー光を照射することでカメラの動作確認ができます。

注)被検査物、検査方式、カメラと検査面との距離により使用できない場合もあります。

センサーフュージョン(スーパーNASP-SF/M・スーパーNASP-SF/C)

●オムロンのカラー・センサーフュージョン技術で、1台のカメラで透過・反射単独検査を実現しました。
●透過/反射併用検査で、検出しづらかった、薄汚れ・抄込み・透け状の欠陥を確実に検出します。

【透過+反射+反射 2ビーム】スーパーNASP-SF/M

【カラー検査】スーパーNASP-SF/C

・ 1台のカメラで透過・反射が単独検査できます。
・ 2ビーム分の設置スペースで、透過+反射+反射検査が可能です。
・ 薄汚れ・抄込み・透け欠陥等の検出能力があがります。

【カラー検査】スーパーNASP-SF/C

・ 反射はカラー検査が可能です。
・ 薄汚れ欠陥の検出能力がさらにあがります。
・ 特定色欠陥の判別ができます。
・ 色毎に判定値(大きさ等)が変えられます。

LED光源

光源は高輝度LED、蛍光灯等、被検査物・検出したい欠陥によって選択できます。

LED光源の特長

●長寿命
●高輝度
●光源色の選択・混合が可能(白・青・赤)
 注)混合は白と青のみとなります
●防虫効果
●コンパクトで省スペース
蛍光灯のように規格で決まった長さがないため、
 ・千鳥配置が不要で、流れ方向にコンパクトになります。
 ・ほぼ100mm単位で任意の長さで製作でき、マシンフレームからのはみだしが少なくなります。

注)このグラフは劣化のイメージです。機種・仕様・環境により異なります。
注)LED光源の寿命は、検査に必要な最低光量、定格電流に対しての使用電流率・周囲温度により異なります。
LED光源は硫化ガスのある雰囲気では、急激に劣化し使用できなくなります。