計測頻度を高め、設備の
わずかな異常兆候も正確に把握
絶縁抵抗計測には設備の電源停止と配線の取り外し作業が必要なため、生産調整を行なったり現場で測定するリソース・工数確保など計測頻度を高めるための課題がありました。K7GEなら短時間の設備停止時に自動計測のため、必要な頻度で計測を行うことができるため、従来の間隔のあいた点検では見過ごしていた絶縁劣化による突発停止の防止に貢献できます。
絶縁抵抗監視機器 K7GE-MGなら絶縁抵抗を
毎回同じ条件で再現性高く計測。
測定対象の稼働状況を監視することで、
安心・安全な測定を実現します。
メガーテスタによる絶縁抵抗計測にノウハウが必要
絶縁抵抗計測時のノウハウがない場合、測定者によるバラつきが発生するため傾向監視が困難でした。K7GEでは測定バラつきが発生する作業をパラメータで設定可能なため、再現性の高い計測で傾向監視に貢献できます。
絶縁抵抗計測には設備の電源停止と配線の取り外し作業が必要なため、生産調整を行なったり現場で測定するリソース・工数確保など計測頻度を高めるための課題がありました。K7GEなら短時間の設備停止時に自動計測のため、必要な頻度で計測を行うことができるため、従来の間隔のあいた点検では見過ごしていた絶縁劣化による突発停止の防止に貢献できます。
計測のために設備を停止して、測定対象に合わせた電圧印加が必要
自動計測時には、計測開始後に設備電源が復帰した場合、計測を中止しますので設備故障を発生させるリスクを低減します。
注. 上図は通信によるトリガを入力した場合の動作の例になります。
現場に計測へ出向く人手や時間が足りない
K7GEはタッチパネルやPLC、通信変換器を使用したネットワーク接続で事務所での遠隔監視が可能です。
また、本体表示による現場での計測結果の確認や設定パラメータの変更もできます。
プローブユニットは同系統の測定対象に対してプローブユニット増設にて最大8台まで計測可能。測定対象の数に合わせてプローブユニットを設置できるため、スペース効率の高い設置が可能です。
注. 2台以上のプローブユニットを増設した場合、絶縁抵抗計測は複数チャンネル同時には計測できません。順次計測します。
K7GEは計測中以外は内部ドライ接点で測定対象機器と遮断しているので、K7GEがメガーテスタの測定結果に影響を与える事はありません。校正された計測機器での測定が必要な場合でも、簡単に対応できます。
*2. 「特許出願中」の表記は、日本で特許出願中であることを示しています。(2020年12月現在)
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。