設定変更の即時通知によるトラブル未然防止(スマートベリファイ機能)
【E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

【E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。

【ZP-L/E3NXーFAシリーズ IO-Linkモデル】【K3CVシリーズ】接続している機器を簡単に発見する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】実機がない状態でのIO-Linkデバイスの割付・設定の手順についてご説明します。

【GDシリーズ】同一形式のIO-Linkデバイスへ、同じ設定を一括反映する手順をご紹介します。

【E3AS-HLシリーズ IO-Linkモデル】センシングデータの見える化で、ベストな設置条件を把握する手順を説明します。

【GDシリーズ】センサ交換時の簡単復旧手順をご紹介します。

【GDシリーズ】インターネット接続のない現場のパソコンでの立ち上げ手順をご紹介します。

【GDシリーズ】100社を超えるIO-Linkデバイスと、IO-LinkマスタユニットGDシリーズを簡単に自動接続する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PLCとデバイス出力データを簡単に紐づけする手順をご紹介します。

【E3NX-FAシリーズ IO-Linkモデル】PCツールを使って、スマートファイバアンプを簡単に設定する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更箇所の特定と復元を簡単にする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールからデバイス設定を確認・変更する手順をご紹介します。

センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特...

【GDシリーズ】初回起動までの配線、初期設定の手順をご紹介します。

【GDシリーズ】GD本体のIPアドレス設定、PCツール起動までの手順をご紹介します。

【E2EWシリーズ】近接センサE2EWの金属切粉の影響による誤検出予兆監視の様子をご紹介します。

生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるデータフローコントローラ DXシリーズの3つの特長をご紹介します。

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

装置の動作データと仮想シミュレーション動作データでギャップのないシミュレーションが行える様子をご紹介します。

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

太陽光パネルの変換効率をあげるため、高品質な多結晶インゴットを生産することを例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「歩留まり向上のためのデー...

山形県鶴岡市に本社があるOKIサーキットテクノロジー株式会社様が導入したモバイルロボット活用の事例です。同社では生産人員不足への対応として工程間搬送にモ...

イタリアのCisel s.r.l.(以下CISEL社)が導入した協調ロボットの活用事例です。

デンマークの Leica Geosystems社が導入したオムロンの協調ロボットによる樹脂充填と製品搬送を自動化した事例です。

院内薬剤部での、注射取揃え業務の約80%を自動化する「UNIPUL」(ユニプル)。製品コンセプトの企画段階から、現時点の成果までを伺いました。

イギリスのReeco Automation Ltd.が開発した協調ロボットの用途事例で、設置から5分で稼働できる現場対応型のパレタイザーです。

イタリアのLITMAT S.p.A.向けに納入した協調ロボットの導入事例です。1500個/日 協調ロボットTMシリーズがドレンプラグの組立と外観検査により品質を担保してい...

部品に刻印されたコードに油汚れ、スクラッチ傷などがあっても安定して読取りできる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。2次元コードやバーコードの読...

Vision System FH Series can reliably read oil stained or scratched codes that are marked on parts. Both code reading and visual inspection can be perf...

イタリアBluengineering srl様による段取替えのダウンタイムを最大70%削減した協調ロボットの導入事例です。

「開発マネージャーが語るオムロン協調ロボット選定の理由」 インタビュー映像に、同社製品マニュアルの製本工程で活躍するTMシリーズの挿入映像により、1名の...

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces


ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

Various devices can be connected via IO-Link.

There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

ビルの換気装置のモニタリングにも最適な、MEMS差圧センサD6F-PH。換気状態をデモ機を使って検証します

用途に応じてきめ細かく、温度差・温度変化を検知。オフィスにセンサを設置して、人検知を実施している様子を紹介します

LED光源を用いながら最小粒径0.5μmの粒子を検出可能 。高感度・小型のダストセンサ

センシング機能とBluetooth®が一体化されたセンシングコンポーネント、環境センサ2JCIEシリーズを紹介します

マシンオートメーションコントローラ NX1シリーズは、モーション・ビジョン・セーフティを統合し、EtherCATやOPC UAなどネットワークのインターフェースを備えて...

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

人の状態を認識する画像センシング技術「OKAO Vision」の10種類のアルゴリズムとカメラモジュールをコンパクトに一体化。お持ちの機器に組み込むだけで、従来の...

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


高機能モーション制御も、現場発のIoTを実現するネットワークも、ワンパッケージに凝縮したSysmacコントローラのエントリーモデルです。

オムロンの草津工場(滋賀県)では、データを活用して品質データを収集する取り組みを行った結果改善ポイントの発見が早くなり、生産性が向上しました。

制御進化と情報革新の融合を実現するコントローラ、産業用PCプラットフォームNYシリーズをご紹介します。オムロンの産業用PCプラットフォームは、産業用ボックス...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

One Connection、One Software、One Machine Controllerを実現。

最適なマシン制御を実現、生産性を高める革新的テクノロジをご提供。

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

現場のビックデータ活用による品質改善、さらには予兆保全に貢献します。

SECS/GEMコンフィグレータで、通信設定をプログラムレスで実現します。

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...