Non-Contact Safety Door Switch D40A-2 Three enhanced features of D40A-2
The D40A-2, an enhanced version of the long-selling D40A non-contact safety door switch, is now available. This video shows the three enhanced feature...

The D40A-2, an enhanced version of the long-selling D40A non-contact safety door switch, is now available. This video shows the three enhanced feature...

ロングセラーの非接触式セーフティドアスイッチD40Aから強化されたD40A-2をリリースします。強化ポイント3点とISO11419への対応について説明します。

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では最終stepとして「6.転送・妥当性確認...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「5.汎用デジタル入力ユニットの関連...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「4.自動プログラミング」の手順を説...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「3.セーフティI/O設定」の手順を説明...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。(4分27秒) 動画は6本で構成しており、この動画では「2.新規プロジェクト作成...

Sysmac Studioによるセーフティコントローラの設定・プログラミングを説明します。 動画は6本で構成しており、この動画では「1.安全機能・ハードウェア構成」の...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

This video series provides a step-by-step guide to set up and program NX-series Safety Controller using Sysmac Studio. The video consists of six video...

需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

デンマーク ホーセンスの水栓メーカーVola A/B様が導入したモバイルロボットの事例です。 常に効率化とリードタイム短縮に 挑戦し続ける同社では、フェーズ1とし...

スウェーデンに本社を置くTePe Oral Hygiene Products様が導入したモバイルロボットの事例です。 世界65カ国に向けた同社の生産すべてをこの工場が担っています...

スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの...

機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...

安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。

安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。

安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

Check out the case study of the SS2 (Safe Stop 2) function.

Check out the case study of the SLS (Safely-Limited Speed) function.

Check out the case study of the SLP (Safely-Limited Position) function.

Check out the case study of the SS1 (Safe Stop 1) function.

Omron's advanced safety solution is easy to integrate into production lines where mechanical risk is high and manual intervention is often required, a...

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

This is how to pair the safety door switch with the actuator using RFID.

You will see the detection ranges of the miniature-type actuators mounted in two directions.

小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。

RFIDを用いたセーフティドアスイッチとアクチュエータのペアリング方法をご説明します。

金属プレス・金型設計製作メーカー 株式会社有川製作所さまにおける協調ロボットを活用した事例。TMランドマークにより移設可能で汎用性のあるロボットシステム...

乾燥炉ダクトの劣化に伴う熱漏れ異常発熱の常時監視により、点検省人化と異常リスク削減の両立を実現します。ダクトは天井や地下など人手による点検がしづらい場...

1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

佐賀県にある金型メーカ 聖徳ゼロテック株式会社さまにおける協調ロボットを活用した事例。 危険作業を自動化することで、従業員の身体的負荷の軽減を実現します...

Various devices can be connected via IO-Link.

F3SG-SR contributes to stable operation even in harsh environments.

Back up and restore settings with Intelligent Tap.

There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

Even inexper ienced operators can easily check status and replace light cur tains.

ICT facilitates more detailed data monitoring.









セーフティライトカーテン F3SG-SR エリアビームインジケータ (ABI) 機能紹介動画

セーフティライトカーテン F3SG-SR/PGシリーズのご紹介

Safety Light Curtain F3SG-SR_PG Series Introduction

Safety Light Curtain F3SG-SR Introducing Area Beam Indicator (ABI)

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介1】。設計設備の保守の工数削減 ~セーフティCPUユニットのよるリストア機能による改善を紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介3】設計設備の保守の工数削減~GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナルのメモリカセットによる改善をご紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介2】設計設備の保守の工数削減 ~セーフティI/OユニットのよるACRによる改善を紹介します




For E1 Auto Safety Network Controller NX-SL Introduction

セーフティネットワークである "CIP Safety" は、グローバルで高いシェアをもつ産業用ネットワークのEtherNet/IPに対応した安全制御用のネットワークシステムで...

Safety Relay Unit G9SE - Slim design to save mounting space --------------------------------------------- Find solutions with Omron!Visit our global p...

Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.com/

Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.com/

わずらわしい配線、設置方向の変更を簡単にするセーフティドアスイッチD4SL-Nをご紹介します。

セーフティドアスイッチD4SL-Nとスライドキーユニットで、メンテナンス時の作業者閉じ込め事故を防止する安全設計のご提案します。

セーフティコントローラNXシリーズのハードウェア、ソフトウェアの特長をご紹介。Sysmac Studioによる変数プログラミング、ユーザ定義ファンクションブロックな...

スリム形状で取り付け工数を50%削減するG9SEの特長をご紹介。

装置動作中に、近づいたり、ドアを開けようとすると装置が緊急停止し表示器NBの画面上で安全機器のステータスを確認できます。表示器から装置の運転・停止・リセ...

撹拌機、切断機(スライサー)、カシメ機など危険な箇所がある装置には安全対策が不可欠です。セーフティコントローラG9SPからマイクロPLC CP1Eに安全情報を通知...