S8VK-W's Maintenance Point Indicator makes maintenance easier and reduces downtime
Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p...
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p...

We propose a new approach to control panel manufacturing incorporates environmentally considerations into the 'Value Design for Panel

Value Design for Panelに環境へ配慮した考え方を取り入れた新たな制御盤づくりを提案します。

K7DDの高速連続演算技術とは。頻繁に可変速するサーボモータや負荷変動する誘導モータに対応できる理由を説明します。

What is the high-speed, continuous-operation technology? This video describes how K7DD is available for servomotor with frequent variable speeds and i...

K7DDの開封、設置、配線、サポートツールにによるセットアップを説明します。

This video describes the K7DD setup procedures; Unpacking, Installation, Wiring, and the setup with the K7DD support tool

This movie uses a demonstration kit that is built by a drying furnace image

Capture a wide variety of abnormalities affecting motor equipment to minimize unplanned downtime

The way to install the K7GE-MG when the load is a servo motor motor

The way to install the K7GE-MG when the load is an inverter-driven motor

The way to install the K7GE-MG when the load is a single-phase induction motor

これまで難しかった可変速するモータのリアルタイム状態監視で、予知保全を実現

負荷が単相/三相誘導モータ(直入れ)の場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がサーボモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がインバータ駆動のモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

オムロンの状態監視機器は現場でのスタンドアローンとしての使用から工場全体にわたるリモート監視まで、段階に合わせた運用が可能です。それぞれの運用イメージ...

K6CM-CI(電流総合診断タイプ)に搭載されているオムロン独自のモータ異常診断パラメータ「劣化度」の原理や適用アプリケーションについてご紹介します。

高速X線自動検査装置 VT-X750 の製品の特長紹介と、お客様2社の導入事例を紹介します。

寸法検査装置 VT-M12シリーズ の製品の特長紹介と、お客様の導入事例を紹介します。

基板外観検査装置 VT-S1080 の製品の特長を紹介しています。

Demonstration video of K7GE-MG insulation reistance measurement with the motor power on.

In this video, we will highlight the benefits of the K7GE over the traditional insulation resistance meter(mega ohm tester).

Demonstration video about insultation resistance measurement using K7GE-MG for 3 motors.

Thermal condition monitoring device K6PM

This video will explain the K6PM differential temerature detection algorithm.

This video will explain the K6PM auto threshold algorithm.

This video will explain the K6PM arrival prediction algorithm.

The K6CM's unique algorithm detects abnomalities in powder sticking to the wall surface.

The K6CM-CI2M's algorithm detects foreign matter tapped in the carrier chain.

The K6CM's algorithm detects contact between the impeller of the mixer and foreign matter.

The K6CM has a unique algorithm that detects air in the system that could cause catastrophic damage to a pump impeller

Belt aligment is detected by monitoring the motor current with the K6CM-CI2M

This video will show you how to install the K6PM-THS in the panel.

モータの異常の多くを占めるベアリング故障をK6CM-VBで検出します。ベアリングに傷が入っている異常状態の検出例をご紹介します。

乾燥炉ダクトの劣化に伴う熱漏れ異常発熱の常時監視により、点検省人化と異常リスク削減の両立を実現します。ダクトは天井や地下など人手による点検がしづらい場...

モータの電源が入っている状態でのK7GE-MGの絶縁抵抗計測をご紹介します。

絶縁抵抗計(メガーテスタ)とK7GE-MGの絶縁抵抗計測結果の比較をご紹介します。

K7GE-MGにおけるモータ3台の絶縁抵抗計測についてご紹介します。

食品業界の生産現場で使用される撹拌機で内部の攪拌用の回転羽に異常が発生すると製品の品質不良の要因となります。撹拌機に異常が発生した際の電流波形の変化を...

搬送装置のチェーンが異物を嚙み込むと搬送できなくなり、生産に影響を与えます。搬送チェーンが異物を嚙み込んだ際の電流波形の変化を劣化度として数値化するこ...

排気ファンのミスアライメント(軸ずれ)はモータのベアリングやVベルト、プーリーへダメージを与え、故障・寿命を加速させる要因となります。排気ファンの軸ず...

ポンプの配管内で真空や空気の気泡が発生すると内部インペラにダメージを与え故障の要因となります。目視等では発見困難であった配管内のエア混入を電流波形解析...

ドライヤ(乾燥装置)内部側面に異物が付着すると内部ローラーの故障の要因となります。 異物を模擬した金属にローラが接触することで発生する電流波形の変化を劣...

【保全革新ソリューションコンセプト紹介】新・三現主義による現場革新~デジタル技術による最新リモート監視をご紹介します(3分38秒)

熱画像センサ を制御盤に設置する手順を説明します。

IoT保全の新時代へ 温度常時監視で省人化と異常停止リスク大幅低減を実現

自動しきい値設定アルゴリズムの原理をご覧ください。

差温検出アルゴリズムの実証動画をご覧ください。

到達予測アルゴリズムの実証動画をご覧ください。

LEDと連動する信号出力で、制御盤を閉じた状態でも、コントローラなどを使用して、パワーサプライの状態が確認可能です。不具合の状況と、必要なメンテナンスが...

回転異常をK6CM電流総合診断タイプで見つける。

ベアリング異常をK6CM-VBMで早期に見つける。

プッシュインPlus端子台、クランプ端子台、ネジ端子台の配線工数を比較します。

制御盤内の機器サイズを統一し、風の通りをよくすることで放熱のムラを解消。制御盤内の空気の流れをシミュレーションしてご説明します。

制御盤の価値を高めるValue Design商品群をご紹介します。

プッシュインPlus端子台は、ドライバーが斜めに挿入される構造のため、作業者の視界を遮らず、スムーズに作業できます。

プッシュインPlus端子台は、AWG22のような細い線径でも簡単に挿入可能です。

プッシュインPlus端子台では、渡り線の配線も簡単です。

プッシュインPlus端子台は、軽く挿入できるため抜けやすいとイメージされますが、10kgの重さにも耐えられることを実証。

プッシュインPlus端子台は、ドライバを指した状態でキープでき、両手を使用してスムーズな配線作業が可能です。

まるでイヤフォンジャックのような挿しやすさをご覧いただけます。

プッシュインPlus端子台の耐振動性をご確認いただけます。

エンジニアリングチェーンの革新により、開発・設計から組み付け、立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。

設計・製造工数削減といったお客様の制御盤設計の効率化をサポート。