使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲物体の影響

周囲物体が金属などの導体のとき、性能に影響を受ける場合がありますので、必ず下図の距離以上離して設定ください。

相互干渉

直列、並列、対向に設置される場合は必ず下記以上離して設置ください。

*ただし、下側のセンサを調整することにより上側のセンサの検出レベルが変動する場合がありますので、必ず下側のセンサを先に調整してください。

取りつけ時

取りつけについて

付属の結束バンド2本とすべり止めチューブ4個(結束バンド1本につき2個使用)により、下図のようにパイプに確実に取りつけてください。
このとき、パイプがセンサ検出面の中心線に沿って全体が密着するように取りつけてください。

感度調整

配線時

電源について

・負荷とセンサが別電源に接続されている場合は、必ずセンサの電源を先に投入してください。

・市販のスイッチングレギュレータをご使用の際は、スイッチングノイズにより誤動作することがあります。フレームグランド端子およびグランド端子を接地してお使いください。

使用環境

周囲雰囲気について

・本商品は、耐水構造になっておりますが、静電容量形のため、直接液体(水や切削油など)がかかる環境でのご使用は避けてください。

・使用温度範囲内であっても、急激な温度の昇降のある場合は、寿命が短くなりますので、ご注意ください。

その他

電源投入時ドリフトがあります。対象の液体の比誘電率が低い場合には電源投入時から安定するまで約20分位検出レベルが2~3mmほど上がることがありますので、ご注意ください。