Page top

直流2線式

詳しくは icon_01「近接センサ 共通の注意事項」、およびご承諾事項をご覧ください。

【使用上のご注意】
本商品について、以下条件において、検出物体があるにも関わらず、OFF状態を維持する可能性があることを確認しました。
誠にお手数ですが、ご使用前に試験等でお試しいただきますようお願いいたします。

(発生条件)
以下2つの条件が揃った場合に発生します。
1)PLCのトランジスタ入力に接続する場合等負荷電流が低い(5mA付近)
2)近接センサの電源ラインに重畳するノイズの発生がある

 2019年4月にノイズ耐性を改善します。

警告表示の意味

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 3

図記号の意味

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 4
E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 5

安全上の要点

以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。
(1)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(2)製品の分解、修理、改造をしないでください。
(3)定格電圧範囲を超えて使用しないでください。
   定格電圧範囲以上の電圧を印加すると、破壊したり、焼損したりする恐れがあります。
(4)電源の極性など、誤接続しないでください。破裂したり、焼損する恐れがあります。
(5)負荷なしで電源を直接接続すると内部素子は破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
(6)廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

使用環境

(1)下記の設置場所では使用しないでください。
   ①屋外(直射日光・雨・雪・水滴等の直接かかる場所)での使用。
   ②化学薬品、特に溶剤や酸性の雰囲気での使用。
   ③腐食性ガスがあるところでの使用。
(2)高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ・携帯電話やインバータなどの近くでは誤動作することがあります。代表的な対策はicon_01共通の注意事項を参照してください。
(3)高圧電線、動力線と近接センサの配線が同一配管あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破壊の原因となる場合もありますので、別配管または単独配管でのご使用をお願いします。
(4)清掃について
   シンナー類は、製品表面を溶かしますので、使用しないでください。
(5)寿命・性能に影響しますので、切削油を使用する環境でご使用の場合は、以下の条件を守ってください。
   ・仕様に定める切削油条件での使用
   ・切削油メーカの推奨する切削油希釈率での使用
   ・油中あるいは水中での使用禁止
   お使いの油剤により本製品の寿命への影響が異なる場合があります。事前にお客様自身で、切削油によるシール部材の変質・劣化がないことをご確認のうえ、ご使用ください。

設計時

周囲金属の影響

近接センサをナットで取り付ける際には、本体付属のナットを使用し、下表に示した値以上でご使用ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 10

近接センサを金属に埋め込む際には、下表に示した値以上でご使用ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 11

相互干渉

2個以上の近接センサを対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 12

取りつけ時

締め付け強度

ナットは過大な力で締め付けないでください。
締め付け時は必ず歯付座金を使用してください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 14

注1. ヘッド先端からの距離により許容強度が異なります。図のA部とB部での締め付け許容強度を下表に示します。(A部とはヘッド先端から下表の寸法までの範囲です。B部は図のように、ヘッド側のナットも含みます。したがって、このナット端が少しでもA部に入る場合は、A部の強度を適用してください。)
  2. 下表締め付け許容強度は座金を使用した場合の値を示します。

長距離タイプ

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 16

スパッタ対策 長距離タイプ

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 17

短距離タイプ

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 18

直流3線式

詳しくは icon_01「近接センサ 共通の注意事項」、およびご承諾事項をご覧ください。

警告表示の意味

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 20

図記号の意味

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 21
E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 22

安全上の要点

以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。
(1)引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
(2)製品の分解、修理、改造をしないでください。
(3)定格電圧範囲を超えて使用しないでください。
   定格電圧範囲以上の電圧を印加すると、破壊したり、焼損したりする恐れがあります。
(4)電源の極性など、誤接続しないでください。破裂したり、焼損する恐れがあります。
(5)負荷なしで電源を直接接続すると内部素子は破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
(6)廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

使用環境

(1)下記の設置場所では使用しないでください。
   ①屋外(直射日光・雨・雪・水滴等の直接かかる場所)での使用。
   ②化学薬品、特に溶剤や酸性の雰囲気での使用。
   ③腐食性ガスがあるところでの使用。
(2)高周波電界を発生するような超音波洗浄装置、高周波発生装置、トランシーバ・携帯電話やインバータなどの近くでは誤動作することがあります。代表的な対策はicon_01共通の注意事項を参照してください。
(3)高圧電線、動力線と近接センサの配線が同一配管あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破壊の原因となる場合もありますので、別配管または単独配管でのご使用をお願いします。
(4)清掃について
   シンナー類は、製品表面を溶かしますので、使用しないでください。
(5)寿命・性能に影響しますので、切削油を使用する環境でご使用の場合は、以下の条件を守ってください。
   ・仕様に定める切削油条件での使用
   ・切削油メーカの推奨する切削油希釈率での使用
   ・油中あるいは水中での使用禁止
   お使いの油剤により本製品の寿命への影響が異なる場合があります。事前にお客様自身で、切削油によるシール部材の変質・劣化がないことをご確認のうえ、ご使用ください。
(6)温度環境の影響で電源投入時に出力誤パルスが発生する場合があります。ご使用の際には、電源投入より300ms経過後の安定した状態でご使用下さい。
(7)高精度にセンサが調整されていますので、急激な温度変化を与えないでください。また、急激な温度変化のある環境でのご使用は控えてください。
(8)当社のIO-Link マスタで動作確認をしています。他社のIO-Linkマスタでご使用の場合は、事前に動作確認をしてください。

設計時

周囲金属の影響

近接センサをナットで取り付ける際には、本体付属のナットを使用し、下表に示した値以上でご使用ください。
形状ごとに付属しているナットは異なります。形状の詳細は外形寸法をご参照ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 27

近接センサを金属に埋め込む際には、下表に示した値以上でご使用ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 28

相互干渉

2個以上の近接センサを対向または並列に配置される場合は、下表に示した値以上でご使用ください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 29

取りつけ時

締め付け強度

ナットは過大な力で締め付けないでください。
締め付け時は必ず歯付座金を使用してください。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 31

注1. ヘッド先端からの距離により許容強度が異なります。図のA部とB部での締め付け許容強度を下表に示します。(A部とはヘッド先端から下表の寸法までの範囲です。B部は図のように、ヘッド側のナットも含みます。したがって、このナット端が少しでもA部に入る場合は、A部の強度を適用してください。)
 2. 下表締め付け許容強度は座金を使用した場合の値を示します。

E2E / E2EQ NEXTシリーズ ご使用の前に 32

取りつけ時

IO-LinkモードではIO-Linkマスタとセンサ間のコード長は20m以下としてください。