Page top

本文

Soft-NA インストーラ ダウンロード

Soft-NAのインストーラがダウンロードできます。

ご留意

本インストーラは、記載されているバージョンのSoft-NAをインストールします。本インストーラ実行時に、すでにインストールされているSoft-NAは自動でアンインストールされます。
インストール時の注意点について、インストール実行中の表示内容をご確認ください。
本インストーラを実行する前に、対象のPCからUSBドングル(形NA-RTLD)を取り外してください。

ダウンロードファイル

更新日 2025/10/01
バージョン情報 Ver.1.04.0002
ファイル名とサイズ SoftNA_V0104.0002.exe(160MB)

Soft-NA Ver.1.02以降のバージョンに対応したプロジェクトを作成するためには、Sysmac Studio Ver.1.45以降が必要となります。

更新内容(履歴を開く)

Ver.1.04.0002 (2025.10.01)

新規機能

  • ExitSoftNA関数(アクション)に対応しました。

Ver.1.02.0002 (2025.04.01)

新規機能

  • サポートOSにWindows 11 Proを追加しました。
    (ソフトウェアに変更はありません)

Ver.1.02.0002 (2022.02.21)

機能改善

  • Windowsの強制終了などによってSoft-NAの設定ファイルが破損した場合、Soft-NAが起動しなくなる問題を解決しました。

Ver.1.02.0001 (2021.07.01)

機能改善

  • WindowsをシャットダウンするときのSoft-NAの終了処理を改善しました。

Ver.1.02 (2021.04.12)

新規機能

  • Runtime Ver.1.12、1.13、1.14、1.15に対応しました。

機能改善

  • PCのシステムロケールの設定によりSysmac Studioからのプロジェクト転送に失敗することがある問題を改善しました。

インストール手順(詳細を開く)

すでにSoft-NAがインストールされている場合は、本インストーラを実行するとSoft-NAに転送されているプロジェクトは削除され、設定も初期化されます。本インストーラを実行する前にバックアップや設定の記録を取るなどしてください。
  1. インストーラを実行してください。
  2. セットアップウィザードの表示に従ってインストールを実行してください。
  3. Windowsを再起動してください。

動作環境

市販のパソコンをご利用になる場合

オペレーティングシステム(OS) Windows 10 Pro バージョン1903 以上 64ビット版
Windows 11 Pro バージョン24H2 以上
CPU [ Windows 10 ] Intel Atom® x5-E3940 プロセッサ相当以上の プロセッサ *1
[ Windows 11 ] Intel Celeron® N4000 プロセッサ相当以上の プロセッサ *1
メモリ RAM:4GB以上
ディスク容量 1GB以上の空き容量
通信ポート USB:USB2.0 Type-A *2、LAN:Ethernet *2

*1. Armベースのプロセッサはサポートしていません。
*2. 最低1 ポート必要。使用方法により必要なポート数は異なります。

産業用PCプラットフォームNYシリーズをご利用になる場合

仕様 対応機種は以下の通りです。
  • 形NYB □□-□□3□□ *1
  • 形NYB □□-□□4□□ *1
  • 形NYP □□-□□3□□-□□□□□□□□ *1
  • 形NYP □□-□□4□□-□□□□□□□□ *1
  • 形NYP □□-□□5□□-□□□□□□□□ *1
  • 形NY5 □□-1□00-□□□44□□□□ *1

*1. 工場出荷時にインストールされているOS 上で使用される場合のみ、サポート対象となります。

ダウンロードファイル ご承諾事項

本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。

  1. 定義
    本使用条件にいう本ソフトウェアとは、CADデータ、コンピュータ・プログラム、サンプルデータ、関連する技術資料等、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(カタログ、マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書等すべてを含みます。
  2. 知的財産権
    本ソフトウェアの知的財産権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
    お客様は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示等を取り除いたり、変更することはできません。
  3. 使用許諾
    お客様は、お客様が保有するライセンス数の範囲内のコンピュータに対し、本コンピュータ・プログラムをインストールし、そのコンピュータで使用することができます。
  4. 複製
    お客様は、前項の場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
  5. 逆コンパイル等について
    お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
  6. 譲渡等
    お客様は、第三者に対して本ソフトウェアを販売、譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
  7. 変更、改良について
    本ソフトウェアは、お客様ご自身で変更、改造できません。お客様の変更、改造により何らかの欠陥が生じた場合、および、このような変更、改造の結果、お客様に損害が生じた場合につきましては、オムロンは責任を負いかねます。
  8. 使用許諾の解除
    お客様が本使用条件の条項に違反した場合、オムロンは、他の権利を害することなく使用許諾を終了することができます。
    そのような場合、お客様は、本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製をすべて破棄しなければなりません。
  9. 免責
    (1) オムロンは本ソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
    (2) 本ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、オムロンは一切の責任を負いません。
    (3) オムロンがお客様の損害について責任を負ういかなる場合においても、オムロンの責任はお客様がソフトウェア(パッケージ版)使用許諾代金として支払った金額を超えることはありません。
  10. 本契約の変更
    (1) オムロンは、次の場合に、オムロンの裁量により、いつでも本契約を変更することができるものとします。
      ① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
      ② 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    (2) オムロンは、前項による本契約の変更をする場合は、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及び変更の発生日を当ウェブサイトに掲示します。本契約は効力発生日の到来をもって変更されるものとします。
  11. 一般条項
    (1) 本使用条件は、日本法を準拠法とします。
    (2) 当ウェブサイトに関連して使用者と当カンパニーの間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2020年3月23日

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートに
ご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら