対象となるアプリケーションがインストールされていない場合は実行されず終了します。つづけて次のオートアップデートを実施してください。
| CX-Oneインストール状況 | CX-Oneオートアップデート実施方法 |
|---|---|
1.CX-OneV1.0□がインストールされている。 |
「V1.1無償バージョンアッププログラムCD」によりV1.0□→V1.10のバージョンアップを実施してください。
|
2.CX-OneV1.10がインストールされている。 (CX-OneVer.1.10のインストールCDでインストールされている、またはCX-One V1.0□->V1.10UpdateDiskによりV1.10へのバージョンアップが実施されている。) |
次のアップデートを順次実施してください。
|
3.CX-OneV1.11がインストールされている (CX-OneVer.1.11のインストールCDでインストールされている、または②の状態でV1.11用のオートアップデートが実施されている) |
次のアップデートを順次実施してください。
|
4.CX-OneV1.12がインストールされている (CX-OneVer.1.12のインストールCDでインストールされている、または③の状態でV1.12用のオートアップデートが実施されている) |
次のアップデートを順次実施してください。
|