本文

選定はカンタン、どちらのタイプ?

DINレール取り付けなら

DINレール電源 形S8VK-S 形S8VK-S
小型 トランス内蔵 標高3000m対応 使用周囲温度-40℃~+70℃ 期待寿命10年 密着取付 プッシュインPlus端子台
選ばれる理由

装置組み込みなら

汎用電源 形S8FS-G 形S8FS-G
小型 トランス内蔵 標高3000m対応 使用周囲温度-20℃~+70℃ 期待寿命10年 ねじ脱落防止カバー 異物侵入防止カバー
選ばれる理由

DINレール取り付けなら

形S8VK-S

S8VK-Sは、制御盤の価値を大きく高めることができるパワーサプライです

製造現場において、作る「モノ」、作る「場所」、作る「人」は大きく変化しています。そのそれぞれに対応する価値を追求し、制御盤にとってベストと言っていただける製品に仕上げました。

制御盤に革新をもたらす機器の1つとして開発

製造現場の心臓部である制御盤が進化することは、生産設備全体の進化につながります。
また、制御盤の設計・製造プロセスや、そこへの人の関わり方も革新できれば、もっとシンプルにかつ一歩先行く制御盤づくりが実現できます。そのように考えたオムロンでは、制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方をValue Design for Panelとして位置づけ、その設計思想で統一された15カテゴリ1000機種の商品(2017年1月現在)をリリースしています。S8VK-Sシリーズはその中の1つであり、制御盤づくりの革新に貢献できる製品です。

世界最小サイズと密着取り付けを実現

制御盤内の部品に求められる要求として小型化は普遍的価値の1つです。もちろん、パワーサプライも例外ではありません。また、パワーサプライは発熱部品のため、上下左右にスペースを設ける必要がありました。できるだけパワーサプライに必要なスペースは削りたいという要望がお客様にありましたので、S8VK-Sではそれを実現するため、オムロンが展開する車載事業や環境事業のパワーエレクトロニクスの研究・開発の成果を取り込み、世界最小かつ密着取り付けが可能な製品を実現しました。これによりお客様の装置の小型化、部品追加による機能アップなどが可能になります。

ものづくりの多様化にも、幅広い使用環境で貢献

ものづくりの現場が世界中に拡大する中で、製造現場の環境も多種多様になり、パワーサプライが使用される環境も温度や湿度だけでなく、振動や標高といったものが増えてきました。S8VK-Sはこのニーズにいち早く対応しているので、これまでのパワーサプライでは対応できなかったエリアにおいても使用いただくことが可能です。

装置組み込みなら

形S8FS-G

S8FS-Gシリーズは、工作機械や半導体製造装置にベストフィットなパワーサプライです

製造現場において、作る「モノ」だけでなく、作る「場所」、作る「人」が大きく変化しています。
その変化を捉えて、装置にとってベストと言っていただける製品に仕上げました。

「ベストフィット」な機能・性能

工作機械や半導体製造装置は、多機能化をしながらも占有面積の最小化が課題となっています。それに伴い、装置に使用する部品も、機能や性能が優れながらも小型化する必要があり、パワーサプライにおいては高容量かつコンパクトな製品が求められています。
S8FS-Gには、それを実現するポイントが2つあります。

  • ● 300W,600Wクラスにおいて、従来機種※1よりもスリム化・軽量化を実現。
    ※1.当社S8JX、S8VMシリーズ
  • ● 機械安全で求められる、制御回路の絶縁トランスの機能を製品に内蔵し※2、外部トランスの削減が可能。
    ※2.IEC61558-2-16に適合したトランスを使用

「使いやすさ」を考慮した3つの特長

作る「場所」と作る「人」が変化する中で、製品の使いやすさは重要な要素です。
S8FS-Gでは、機能や性能面での向上だけでなく、使いやすさも追求した設計をしています。

  1. 1. -20℃~70℃の広範囲で使用が可能であり、標高も3000mまで対応。いままで難しかった寒冷地や熱帯、高地での使用も可能になりました。
  2. 2. グローバルの主要な規格認証に対応。特にUL508はListing認証を受け、使われる装置の規格認証を容易にします。
  3. 3. 配線のための端子台は、ねじ脱落防止機構を採用。またフロントカバーで配線時の異物侵入を防止します。