取り扱いは本書をよく理解してから行ってください。
(1)下記環境では使用、保管しないでください。
・屋外または直射日光が当たるところ
・水がかかるところ、被油のあるところ
・風雨や雪にさらされるところ
・振動、衝撃の影響が大きいところ
・温度変化の激しいところ
・氷結、結露の恐れのあるところ
・塵埃、腐食性ガス(特に硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
・静電気やノイズの影響を受けるところ
・虫や小動物がいるところ
・可燃性液体、溶解性液体のかかるところ
・潮風にさらされるところ
(2)強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器から、できるだけ離して設置してください。
(3)製品を不安定な場所に置かないでください。落下して製品が破損する恐れがあるばかりか、落下した製品が当たりけがをする恐れがあります。
(4)製品を誤って落下させた場合、製品内部が破損している恐れがあるため、使用しないでください。
(5) 作業者がすぐ電源をOFF できるようスイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に表示してください。
(6)取り付けの際は、接続ソケットのキー溝にあうように製品の取付けを行ってください。
(7)電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
(8)電源投入時には1 秒以内に定格電圧に達するようにしてください。
(9)使用しない端子には何も接続しないでください。
(10)本製品は電気の知識を有する専門家が取り扱ってください。
(11)機器を使用する前には必ず配線の確認をおこなったうえで、電源を投入してください。
(12)受信電波障害を受ける恐れがあります。電波受信機を近くで使用しないでください。
(13)周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。特にほかの発熱機器(コイル、 巻線を有する機器)と近接して取りつけないでください。必要により、強制冷却してください。
(14)本体に荷重のかからないように設置してください。
(15)出力接点が正常に動作していることをご確認ください。ご使用環境によっては、内部リレーの劣化を早め、動作不良になることがあります。
(16)配線材の発煙・発火を防ぐために、電線の定格をご確認の上、下表の線材をご使用ください。