QTelnetで、モバイルロボットの走行状態を返すコマンドはありますか?
A
あります。statusコマンド、onelinestatusコマンドの2つです。
- 2023-07-10 • ナレッジ
- FAQ R0120
一緒に閲覧されているFAQ
- Qデジタル入力の立ち上がりでマクロを実行したいが、どうすればできますか?
- Q無線LAN経由ではなく、LDシリーズのモバイルロボットのユーザLANポートに有線LAN接続した機器(PC、PLC)からTelnet接続することはできますか?
- QFleet Managerを使用して複数台のモバイルロボットを制御しています。
各モバイルロボットのデジタルI/Oに別々の名前を付けた場合、どうなりますか? - QFleet Manager配下でLDシリーズのOEMタイプとカートトランスポータタイプを混在して使用したいです。
Fleet ManagerからJobを発行する際、カートラッチ/アンラッチのタスクが割り付いたゴールにLDシリーズのOEMタイプがアサインされてしまうことはありますか。