クリアな画像が簡単に撮像できるとご好評のローコストモデル「FQシリーズ」に、フラグシップモデル「FZ3シリーズ」の多彩な計測機能を融合させました。導入の容易性、あらゆる計測に対応できるパフォーマンス、そしてオープンネットワークによる接続性。3つの強みを兼ね備えた「新スタンダード」にふさわしい視覚センサをご紹介します。

クリアな画像が簡単に撮像できるとご好評のローコストモデル「FQシリーズ」に、フラグシップモデル「FZ3シリーズ」の多彩な計測機能を融合させました。導入の容易性、あらゆる計測に対応できるパフォーマンス、そしてオープンネットワークによる接続性。3つの強みを兼ね備えた「新スタンダード」にふさわしい視覚センサをご紹介します。

導入に苦労する原因の多くは、外乱光、明るさ変動などの影響で鮮明な画像を安定して撮影できないことにあります。
FZ-Liteシリーズには、照明の調整にかける時間を大幅にカットできる先端技術を惜しみなく搭載しています。

手軽に導入できると好評のFQシリーズと同じカメラがFZシリーズにも登場。ハイパワー照明とテカリをカットする偏光フィルタでクリアな画像を簡単に撮影できます。


照明条件の悩みを解決するHDR機能をLiteコントローラにも搭載しました。照明ムラやハレーションの影響を受けずに安定計測が可能です。


オムロンの視覚センサはカラー処理が標準。カラーグレーへの変換やフィルタ処理では検出が困難な微妙な色差をしっかり検出できます。


これまで高機能コントローラに限定されていた200万画素カメラを接続できるようになりました。外観検査や寸法検査といった高分解能が必要とされる検査に最適です。


寸法測定、傷検査、文字検査など、20種類以上の処理項目を搭載し、FZ3のスタンダードな処理項目は網羅しています。計測対象に合わせてこれらを自在に組み合わせることができます。


PLCをはじめさまざまな外部機器と通信するために、EtherNet/IPや汎用イーサネット、汎用シリアルなど各種インタフェースに対応しています。

世界の工場の通信システムに広く採用されているEtherNet/IP通信機能を搭載しました。当社PLCをはじめ、各社のEtherNet/IP対応機器と簡単に接続し、高速に通信可能です。


汎用シリアル、汎用イーサネットにおいては、ラダープログラム作成工数を大幅に削減し設計効率を高めるPLCリンクを搭載しています。