補正機能は、表示させたい温度と表示温度にずれがあるときに使用します。
50.0℃と表示させたいにもかかわらず、45.5℃と表示してしまう等、表示している温度を底上げ表示したり、低い表示に調整したいときに使用します。
1点補正は、下図のようにどこの点でも同じ値分だけ調整する機能です。
底上げ表示させたいときは正の数を(例1)、低く表示させたいときは、負の数(マイナスの数字)(例2)を設定してください。
なお、補正に関するパラメータを誤って設定した場合、以下のようなトラブルが発生する場合がありますので
ご注意ください。
・補正後の温度が入力指示範囲を外れて「S.ERR」のエラー表示が発生する。
・測定値が変化しても表示値がほとんど変化しない、または極端に変化する。

■ 対象形式と設定パラメータ
(2019年4月現在)
シリーズ
|
形式
|
設定パラメータ
|
設定レベル
|
パラメータ名
|
形E5□D *1 |
形E5CD
形E5CD-B |
調整レベル |
PV入力補正値 |
形E5ED
形E5ED-B |
形E5□C
*1 |
形E5AC
形E5EC
形E5EC-B
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5GC
形E5DC |
調整レベル |
PV入力補正値 |
形E5□C-T
*1
(プログラムタイプ) |
形E5AC-T
形E5EC-T
形E5CC-T |
調整レベル |
PV入力補正値 |
形E5□N
(ベーシックタイプ)
*2 *3 |
形E5AN
*2
形E5EN
*2
形E5CN
*2
形E5CN-U
*2
形E5GN
*3 |
調整レベル |
温度入力補正値 |
形E5□N-H
(高機能タイプ) |
形E5AN-H
形E5EN-H
形E5CN-H |
調整レベル |
温度入力補正値 |
形E5□N-HT
(プログラムタイプ) |
形E5AN-HT
形E5EN-HT
形E5CN-HT |
調整レベル |
温度入力補正値 |
形E5CS/形E5CSV |
形E5CS
形E5CSV |
- |
入力補正値 |
形E5CB |
形E5CB |
調整レベル |
温度入力補正値 |
形E5L |
形E5L-C |
- |
温度入力補正値 |
◆設定パラメータ 例:形E5☐C
*1

*1 形E5□D、形E5□Cシリーズは、「PV入力補正値」のみを設定することで1点補正となります。
設定の詳細については、こちらのFAQをご覧ください。
*2 形E5☐Nシリーズ(ベーシックタイプ)の形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を
終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
*3 形E5☐Nシリーズ(ベーシックタイプ)の形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。
関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
以下の商品は1点補正はできません。
・形E5□Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズ
⇒2点補正を行ってください。
・形E5L-Aシリーズ、形E5LCシリーズ、形E5LDシリーズ、形E5C2シリーズには補正機能はありません。
■お願い
設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLよりカタログまたはユーザーズマニュアルを
ダウンロードしてご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)
|