Page top

防水タイプの温度センサはありますか?

FAQ番号:FAQ03224

 

回答

防水タイプ:形E52-P10GPY、形E52-P10GPF、FEPモールド形(完全防水):形E52-P5AY-40、形E52-P5AF-40
がございます。

下表を参照の上、水没させる範囲に応じてお選びください。
保護管のみ水没させる場合は(表2)を参照ください。

(表1) 防水タイプ、FEPモールド形(完全防水)タイプ
使い方 種類/形式 保護管材質・
リード線材質
水没できる部分
保護管、スリーブのみ
水につける。

◆専用タイプ
・防水形
形E52-P10GPY
*1
形E52-P10GPF
*1 *3
〔保護管〕
SUS304

〔リード線〕
ビニール被覆線
形E52-P10GPY
形E52-P10GPF
・保護管、リード線含め、
 水没させて使用したい。
・投げ込みで使用したい。
・湯気が上がりリード線
 にも水滴がつく。
◆専用タイプ
FEPモールド形
(完全防水)
形E52-P5AY-40 *2
形E52-P5AF-40
*2 *3
〔保護管〕
FEPモールド樹脂

〔リード線〕
フッ素樹脂
コーティング
形E52-P5AY-40
形E52-P5AF-40
*1 形E52-P10GP□はスリーブ部分のかしめ部分がありません。
   ただし、リード線は防水性がありませんので、水がかからない様にしてください。
*2 FEPモールド形の完全防水タイプで、リード線もフッ素樹脂(FEP)被膜です。
   温泉等への使用については、温泉の成分の中に、フッ素樹脂に影響を与える成分が含まれていなければ
   使用できます。
    使用周囲温度は、センサ部、リード線ともに-50~180℃です。
*3 プッシュインPlus端子台タイプの温度調節器(デジタル調節計):形E5CC-B、形E5EC-Bシリーズと
   組み合わせてお使いください。

(表2) 一般的な温度センサ
・保護管のみであれば、ほとんどの機種で水没させて使用することができます。
 (形E5LC、形E5LDシリーズの付属サーミスタなどは、常時水没での使用はできません。)
 ただし、スリーブ部分(かしめ部分)は防水性がありませんので水がかからないようにしてください。
 また、湯気により水滴がつかないようにしてください。
・スリーブ、リード線に、直接水がかかる、または、水滴がつく環境で使用する場合は、
 防水タイプ または FEPモールド形(完全防水)の機種 (表1)をご検討ください。 
使い方 種類/形式 保護管材質・
リード線材質
水没できる部分 









汎用タイプ
・シース形
・一般形

形E52-P□AY
形E52-CA□AY
形E52-IC□AY 

形E52-P□C-N
形E52-CA□C-N
形E52-IC□C-N

形E52-P□B-N
形E52-CA□B-N
形E52-IC□B-N
〔保護管〕
SUS316、SUS310S
ASTM316L 等
(機種により異なります)

〔リード線〕
ビニール被覆線
形E52-P☐AY
形E52-CA□AY、形E52-IC□AY
形E52-P☐C-N
形E52-CA☐C-N
形E52-IC☐C-N
ローコストタイプ

形E52-P10AEY
形E52-CA10AE-N
形E52-IC10AE-N

形E52-P6DY
形E52-CA6D-N
形E52-IC6D-N

形E52-P6FY
形E52-CA6F-N
形E52-IC6F-N
〔保護管〕
SUS304、SUS316等
(機種により異なります)

〔リード線〕
ビニール被覆線
形E52-P10AEY 
形E52-CA10AE-N
形E52-IC10AE-N

形E52-P6DY
形E52-CA6D-N
形E52-IC6D-N 

フェルール端子
汎用タイプ
・シース形

①形E52-P□AF  *3
②形E52-CA□AF *3

〔保護管〕
①SUS316
②ASTM316L 

〔リード線〕
ビニール被覆線
形E52-P□AF
 
形E52-CA□AF
フェルール端子
ローコストタイプ

①形E52-P6DF *3
②形E52-P6FF *3
③形E52-P10AEF *3

〔保護管〕
①②SUS304
③SUS316

〔リード線〕
ビニール被覆線
形E52-P10AEF 
*3 プッシュインPlus端子台タイプの温度調節器(デジタル調節計):形E5CC-B、形E5EC-Bシリーズと
   組み合わせてお使いください。

(2021年1月現在)