Page top

温度調節器(デジタル調整計)に電源を入れても制御が開始されません。

FAQ番号:FAQ03212

 

回答

定値制御タイプとプログラム制御タイプで考えられる原因と対策が異なります。
お使いになる機種をご確認の上、(表1)~(表4)をご覧ください。
種類
項目   対象機種
定値制御タイプ 考えられる原因と対策 (表1) 形E5□C 形E5□N(高機能タイプ)
形E5CS 形E5CSV 形E5CB 
形E5L 形E5LC 形E5LD 
形E5C2 
形E5□N(ベーシック タイプ)*1 *2
形E5□R *3
制御を開始する方法 (表2)
プログラム
制御タイプ
考えられる原因 (表3)  形E5□C-T 形E5□N-HT
形E5□R-T *4
制御を開始する方法 (表4)

*1 ベーシックタイプ:形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を

   終了しました。

*2 形E5☐Nシリーズのベーシックタイプ:形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。

*3 形E5☐Rシリーズは2021年3月に生産を終了します。
*4 形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
・代替品についてはこちらのFAQをご覧ください。

 


(表1) 考えられる原因と対策 定値制御タイプ
〔確認事項〕
  はじめに「STOP」や「RST」が点灯しているかをご確認ください。
  点灯している場合は、「1」「2」をご確認ください。
  消灯している場合は、「3」をご確認ください。
STOP
(RST)
表示
考えられる原因 確認項目 対策
点灯 1 「StoP」を割り付けたイベント入力がONになっている。
(イベント入力付の機種)
〔初期設定レベル〕
 イベント入力割付☐
 (Ev-☐)
 
 *5
「StoP」を割り付けたイベント入力をOFFにしてください。
2 運転レベルの「ラン/ストップ」が「StoP」になっている。 〔運転レベル〕
 ラン/ストップ 
 (R-S) 
設定を「RUN」に変更してください。
消灯 3 SPランプ機能が有効になっている。
(SPランプ機能付きの 機種のみ)
*6
〔調整レベル〕
 SPランプ設定値
 (SPRt) 
 または
 SPランプ下降値
 (SPRL) 
・SPランプ機能を使用しない場合は、SPランプ設定値「OFF」にしてください。

・SPランプ機能を使用する場合は、次の設定をご確認ください。
〔調整レベル〕
 ・SPランプ設定値 または
  SPランプ下降値
〔高機能設定レベル〕
 ・SPランプ時間単位
  (SPRU)
*5 イベント入力の点数は機種により異なります。
*6 SPランプ機能については、こちらのFAQをご覧ください。

(表2) 制御を開始する方法 定値制御タイプ 
・制御を開始するには、以下の方法があります。
  方法1 電源投入で制御を開始する。
  方法2 本体のパネル操作で制御開始する。
  方法3 イベント入力で制御開始する。
 電源の再投入による制御の開始はすべての機種で可能です。
 しかし、パネル操作、イベント入力での 制御開始は機種により対応していない場合がございます。
シリーズ
形式
方法1 方法2 方法3 
電源を再投入 パネル操作  *7 イベント入力 *8
形E5□C 形E5AC
形E5EC
形E5EC-B
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5DC
形E5GC
可能 可能 可能
形E5□N
(高機能タイプ)
形E5AN-H
形E5EN-H
形E5CN-H
可能 可能 可能
形E5CS
形E5CSV
形E5CS
形E5CSV 
可能 可能 対応して
おりません
形E5CB 形E5CB 可能 可能 対応して
おりません
シリーズ
形式
方法1 方法2 方法3 
電源を再投入 パネル操作 *7 イベント入力 *8
形E5L 形E5L-A 可能 対応しておりません
形E5L-C 可能 対応しておりません
形E5LC 形E5LC 可能 対応しておりません
形E5LD 形E5LD 可能 対応しておりません
形E5C2 形E5C2 可能 対応しておりません
形E5□N 
(ベーシック
 タイプ)
*1 *2
形E5AN *1
形E5EN *1
形E5CN *1
形E5CN-U *1
形E5GN *2
可能 可能 可能
形E5□R
*3
形E5AR *3
形E5ER *3
可能 可能 可能

*1 ベーシックタイプ:形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を

   終了しました。

*2 形E5☐Nシリーズのベーシックタイプ:形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。

*3 形E5☐Rシリーズは2021年3月に生産を終了します。
代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。

*7 ラン/ストップを「RUN」に設定してください。
*8 
イベント入力付の機種のみ可能です。
   あらかじめイベント入力割付を「StoP」に設定する必要があります。
   イベント入力OFFで制御開始、ONで制御停止です。


(表3) 考えられる原因と対策 プログラムタイプ
考えられる原因 確認項目 対策
1 運転レベルの「ラン/リセット」が「RSt」になっている。 〔運転レベル〕
 ラン/リセット
 (R-R) 
設定を「RUN」に変更してください。
2 「RR-1」を割り付けたイベント入力がONになっている。
(イベント入力付の機種)
〔初期設定レベル〕
 イベント入力☐割付
 (Ev-☐)
 
 *5
「RR-1」を割り付けたイベント入力をOFFにしてください。
*9
3 「RR-2」を割り付けたイベント入力がOFFになっている。
 (イベント入力付の機種)
「RR-2」を割り付けたイベント入力をONにしてください。
4 「電源投入後動作」が「リセット(RSt)」になっている。 〔初期設定レベル〕
 電源投入後動作
 (P-oN) 
以下のいずれかに設定してください。
・継続(CoNt)」
  電源断時の状態となります。
・ラン(RUN)
  プログラムを最初から
   実行します。
・マニュアルモード(MANU)
   マニュアルモードに
   なります。*10
5 プログラムが設定されていない。 〔プログラム設定レベル〕 プログラムを設定してください。
*5  イベント入力の点数は機種により異なります。
*9
  初期値ではEv-1 に「RR-1」が設定されています。
*10  ON/OFF制御(初期設定レベル「PID・ON/OFF()」が「onof()」に設定されている)の
       場合は「マニュアルモード」は設定できません。


(表4) 制御を開始する方法 プログラム制御タイプ
・プログラムが設定されていないと動作しませんので、あらかじめプログラムを設定してください。
・制御を開始するには、以下の方法があります。
  方法1 電源投入で制御を開始する。
  方法2 本体のパネル操作で制御開始する。
  方法3 イベント入力で制御開始する。
 電源の再投入による制御の開始はすべての機種で可能です。
 しかし、パネル操作、イベント入力での 制御開始は機種により対応していない場合がございます。
シリーズ
形式
方法1 方法2 方法3
電源を
再投入
パネル操作
*11
イベント入力 *12
入力OFFで
制御開始 *13
入力ONで
制御開始 *14
形E5□C-T 
形E5AC-T
形E5EC-T
形E5CC-T
可能
*15
可能
可能
可能
形E5□N-HT 形E5AN-HT
形E5EN-HT
形E5CN-HT
可能
*15
可能
可能
可能
形E5□R-T
*4
形E5AR-T
*4
形E5ER-T *4
可能
*15
可能
可能
可能
*4  形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
    代替品についてはこちらのFAQをご覧ください。
*11  ラン/ストップを「RUN」に設定してください。イベント入力OFFで制御開始、ONで制御停止です。
*12
  イベント入力付の機種のみ可能です。
*13  イベント入力割付を「RR-1」に設定してお使いください。
*14  イベント入力割付を「RR-2」に設定してお使いください。
*15  初期設定レベルの「電源投入後動作(P-oN)を「ラン(RUN)」または「継続(CoNt)」に設定して
   お使いください。

■お願い

設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)


(2019年11月現在)