インターロック機器の人為的な無効化による
労働災害を最小化
スペアのアクチュエータで本来のインターロック機能を省略してしまうことが原因で、生産現場にて事故が発生することがあります。これを防止するためにISO14119(JIS B 9710)の正しい手順に従って対応することが推奨されます。
無効化が可能可動ガードを開けた状態でも機械を動かせる
潜在的な労働災害のリスク大
作業者が手順を守らずに、危険な状態で作業を行うことで、労働災害につながる可能性があります。
怪我による休業補償、代替人員不足による生産計画の混乱に生産停止による経済的な損失、様々な損害が生じることもあります。
事業継続リスクへ拡大
万一このような状況で労働災害が発生した場合、各国の行政機関は事業者に対して、作業の中止命令、機械設備等の使用停止または変更命令などを命じる可能性もあります。
無効化の防止可動ガードを開けた状態では必ず止まる
労働災害のリスクを低減
作業者は正しい手順に従った作業をすることになり、事故を減らすことができます。
そうすることで作業者にとって安全・安心な現場環境が実現するだけでなく、経営的なリスクを低減できます。
各国法規遵守の実現
各国の安全規格とも整合された国際規格のISO 14119( JIS B9710)に準じていれば安全管理当局から求められた場合にも安全の妥当性を示すエビデンスとなります。