Page top

形E5CBシリーズで形式の末尾に「ED2」がつく形式はありますか?(E5CB-R1TC/ED2、E5CB-R1P/ED2、E5CB-Q1TC/ED2など)

FAQ番号:FAQ06221

回答

形E5CBシリーズの形式に「ED2」がつく形式はありません。
形E5CBシリーズは2016年に設計変更を行っており、設計変更前/設計変更後を識別するために、設計変更後の商品には本体側面ラベルに「/ED2」と記載しています。

ご注文の際は、「ED2」を除いた形式でご注文ください。


■側面ラベルの例 形E5CB-Q1P
設計変更前 設計変更後

■形E5CB 対象形式
電源電圧 警報出力 制御出力 センサタイプ 形式
AC100~240V 1点 リレー出力 熱電対 形E5CB-R1TC
白金測温抵抗体 形E5CB-R1P
電圧出力(SSR駆動用) 熱電対 形E5CB-Q1TC
白金測温抵抗体 形E5CB-Q1P
AC/DC24V 1点 リレー出力 熱電対 形E5CB-R1TCD
白金測温抵抗体 形E5CB-R1PD
電圧出力(SSR駆動用) 熱電対 形E5CB-Q1TCD
白金測温抵抗体 形E5CB-Q1PD

(2021年2月現在)