Page top

形PYFZ-08(-E)と形PYF08A(-E)、形PYFZ-14(-E)と形PYF14A(-E)の違い、選び方を教えてください。

FAQ番号:FAQ06032

回答

ソケットを選定する場合は、端子カバーが必要か、端子カバーが必要な場合は丸端子を使用するかをご確認の上、
(表1)をご覧ください。

形PYFZ-□(-E)と形PYF□A(-E) *1 は、ほぼ同等です。
形PYFZ-□(-E)の方が、連続通電電流と耐電圧が向上しています。詳細は(表2)(表3)をご覧ください。
また、形PYFZ-□には、オプション品として端子カバーをご用意しています。

(表1) ソケットの選び方
・端子カバーが必要か、端子カバーが必要な場合は丸端子を使用するかをご確認ください。
形PYF□A(-E) *1 は、生産終了予定がありますので、形PYFZ-□(-E)をお奨めします。
8ピン、14ピンは、お使いになるリレーに合わせてお選びください。
 ・MY2□の表面接続ソケットと保持金具はこちら
 ・MY4□の表面接続ソケットと保持金具はこちら 
確認項目

ソケット、保持金具の形式
端子
カバー
丸端子 形PYFZ-□(-E) 形PYF□A(-E)
*1
必要 使用
する
8 形PYFZ-08と端子カバー:形PYCZ-C08(別売) *2 なし
14 形PYFZ-14と端子カバー:形PYCZ-C14(別売) *2 なし
使用
しない
8 形PYFZ-08と端子カバー:形PYCZ-C08(別売) *2
または
形PYFZ-08-E  *3
形PYF08A-E
*1 *3
14 形PYFZ-14と端子カバー:形PYCZ-C14(別売) *2
または
形PYFZ-14-E  *3
形PYF14A-E
*1 *3
不要 8 形PYFZ-08  形PYF08A
*1
14 形PYFZ-14 形PYF14A
*1

(表2) 形PYFZ-08(-E)と形PYF08A(-E)の仕様比較
項目 形PYFZ-08(-E) 形PYF08A(-E)
形PYFZ-08 形PYFZ-08-E 形PYF08A *1 形PYF08A-E *1
連続通電電流 10A   7A 


同極接点端子間 AC2,250V/1min AC2,000V/1min
異極接点端子間 AC2,2500V/1min AC2,000V/1min
コイル-接点端子間 AC2,2500V/1min AC2,000V/1min
フィンガー
プロテクト構造

*2

*3

*3
接続可否 Y端子
丸端子
棒端子
より線

(表3) 形PYFZ-14(-E)と形PYF14A(-E)の仕様比較
項目 形PYFZ-14(-E) 形PYF14A(-E)
形PYFZ-14 形PYFZ-14-E 形PYF14A *1 形PYF14A-E *1
連続通電電流 6A 3A 


同極接点端子間 AC2,250V/1min AC2,000V/1min
異極接点端子間 AC2,2500V/1min AC2,000V/1min
コイル-接点端子間 AC2,2500V/1min AC2,000V/1min
フィンガー
プロテクト構造

*2

*3

*3
接続可否 Y端子
丸端子
棒端子
より線
*1 形PYF08A-□、形PYF14A-□は2021年3月に生産を終了します。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
*2 別売の端子カバーを組み合わせることでフィンガープロテクト構造になります。
  PYFZ-08用の端子カバーは形PYCZ-C08(別売・2個入り)です。形PYFZ-08 1台に
2個使用します。 
  PYFZ-14用の端子カバーは形PYCZ-C14(別売・2個入り)です。形PYFZ-14 1台に2個使用します。 

   ・形PYCZ-C08    ・形PYFZ-08に端子カバー:形PYCZ-C08を装着した状態     
                                                                          
   ・形PYCZ-C14    ・形PYFZ-14に端子カバー:形PYCZ-C14を装着した状態
                                   

*3 形PYFZ-□-E、形PYF□A-Eは、ねじ端子の部分にカバーのようなガードが本体と一体に成型されています。 
   ガード部分だけを外すことはできません。
   構造上、端子ねじを抜くことができないため、丸端子は使用できません。

    ・形PYFZ-08、形PYFZ-14   ・
形PYFZ-08-E、形PYFZ-14-E(フィンガープロテクト構造)
                                   

    ・形PYF08A             ・形PYF08A-E(フィンガープロテクト構造) 
               

(2020年3月現在)