Page top

形H5Sで曜日と時刻を指定して、ON/OFFの繰り返し動作やパルス出力をしたい。設定方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05957

回答

下表をご覧ください。
「設定」欄をクリックすると該当する内容に移動します。
動作例 設定
(例1) 日曜日の8:00~19:00の間、5分ON/1時間55分OFFを繰り返す。
 
こちら
ご覧ください。 
(例2) 月曜日から土曜日までの毎日午前8:25から30秒間だけONさせる。
こちら
ご覧ください。 





月曜日から金曜日までの毎日8:30にON、17:15にOFFさせる。
こちらのFAQ
ご覧ください。
 
月曜日の8:30から金曜日までの17:15まで連続してONさせる。 
月~金曜の22:00から翌日の8:00までONさせる。

■設定手順

(例) 日曜日の8:00~19:00の間、5分ON/1時間55分OFFを繰り返す。
    
・2組以上の設定は3~8の操作を繰り返します。
・回路1、回路2は独立しています。
 回路1に設定された内容は出力1が動作し、回路2に設定された内容は出力2が動作します。
・サイクル動作は、同一出力ch内で他のプログラムと動作時刻が重なる設定をしないでください。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」に設定します。
*1
出力設定切替スイッチを「タイマ」に設定します。

例:回路1に設定する場合
   
(4chタイプの出力chを指定する方法は*2をご覧ください。)
2 プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。
新規追加をする場合は、--:--が出るまで[セット]を押してください。
3 [サイクル]を押します。
(サイクルプログラム設定画面になります。)
4 曜日キーを押して日曜日のを点灯させます。
[時][分]を押してスタート時刻を指定します。*3
5 [セット]を押します。
[時][分]を押してストップ時刻を指定します。*3

6 [セット]を押します。
[時][分]を押してON時間幅を設定します。*3
7 [セット]を押します。
[時][分]を押してOFF時間幅を設定します。*3
8 [セット]を押して設定を確定します。
9 モード切替スイッチを運転に戻します。
   

(例2) 月曜日から土曜日までの毎日午前8:25から30秒間だけONさせる。
   
    
・回路1、回路2は独立しています。
 回路1に設定された内容は出力1が動作し、回路2に設定された内容は出力2が動作します。
・2組以上の設定は3~5の操作を繰り返します。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」に設定します。
*1
出力設定切替スイッチを「パルス」に設定します。
例:回路2に設定する場合
 
(4chタイプの出力chを指定する方法は*2をご覧ください。)
2 プログラムが既に入っている場合は、既存プログラムから表示します。
新規追加をする場合は、--:--が出るまで[セット]を押してください。
 
3 曜日キーを押して月~土にを点灯させます。
[時][分]を押してON時刻を指定します。*3
 
4 [セット]を押します。
[パルス]を押してパルス幅を設定します。 *3
(1s→2s→・・・→59s→1m→・・・59m→60m→1s)
 
5 [セット]を押して設定を確定します。
6 モード切替スイッチを運転に戻します。
 
*1 回路1に設定すると出力1が動作します。回路2に設定すると出力2が動作します。
   モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」(4chタイプは「設定」)にすると、
   自動運転が解除されます。必要に応じて、出力「入」「切」スイッチをご使用ください。
   また、出力設定切替スイッチを切替えると設定済の内容がすべて消去されます。
*2
 4chタイプのプログラム(出力選択)方法以下のとおりです。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを
「設定」にします。      
2 [出力選択]を押して出力No.を選択します。
キーを押すたびに、LCD表示部右下の
設定回路番号は以下のように切り替わります。
 →1→2→3→4→1→2→3→4→1→
以降の操作は2chタイプと同じです。
 
*3 キーを押し続けると早送りになります。
  もしくは を押すと直前に押した値がダウンします。


■ 対象形式
種類 取付 電源電圧 対象形式
和文表記 英文表記
年間4ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D

(2020年1月現在)