Page top

形H5Sに設定したプログラムを消去する方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05952

回答

部分的に消去する方法と、すべての設定内容を消去する方法があります。
(表1) 部分的に設定内容を消去する。
(表2)  出力ch単位ですべての設定内容を消去する。
(表3) 週間休日設定を消去する。
(休日設定(年間)の消去は、(表1)または(表2) の方法で行ってください。)
(表4) コピー設定を消去する。(週間タイプのみ)

(表1) プログラムを部分的に消去する。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にし、消去したいプログラムを表示させます。
(4chタイプの出力chを指定する方法は*1をご覧ください。)
2 [消去]を短く押す。

第1表示に「(clr)」、第2表示に「(step)」が
表示されます。

・3秒以上押すとオールクリアになります。
・「(clr)」点滅中に[消去]を押すとクリア動作は
 キャンセルされます。
3 [セット]を押すと対象のプログラムが消去されます。
4 モード切替スイッチを「運転」に戻す。
 ・部分消去はそれぞれのセット単位で消去されます。
動作 消去される内容
週間
プログラム
タイマ動作 ON時刻、OFF時刻がセットで消去されます。
パルス動作 ON時刻、パルス幅がセットで消去されます。
サイクル動作 スタート時刻/ストップ時刻、ON/FF時間幅がセットで消去されます。
休日動作 すべての休日設定が消去されます。
コピー動作 すべてのコピー設定が消去されます。
年間
プログラム
タイマ動作 開始日、終了日、ON/OFF時刻がセットで消去されます。
パルス動作 開始日、終了日、 ON時刻、パルス幅がセットで消去されます。
休日動作 休日開始日、終了日がセットで消去されます。

(表2) 出力ch単位ですべての設定内容を消去する。
・「現在時刻」「初期設定モード」「週間休日設定」「コピー設定」は消去されません。
・年間式の場合、年間プログラムも消去されます。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」にし、
オールクリアしたい出力chを指定する。
(4chタイプの出力chを指定する方法は*1をご覧ください。)
2 [消去]を3秒以上押す。
(第1表示に「(clr)」、第2表示に「(all)」が
表示されます。)
・「clr」点滅中に[消去]を押すとクリア動作は
 キャンセルされます。
3 [セット]を押すとオールクリア(全消去)が確定する。
4 モード切替スイッチを「運転」に戻す。

*1 4chタイプのプログラム(出力選択)方法は以下のとおりです。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを設定にする。 
2 [出力選択]を押して出力No.を選択する。
キーを押すたびに、LCD表示部右下の
設定回路番号は以下のように切り替わります。
 →1→2→3→4→1→2→3→4→1→
以降の操作は2chタイプと同じです。

(表3) 休日設定(週間)を消去する。
 ・休日設定(年間)の消去は、(表1)または(表2) の方法で行ってください。
手順 本体の表示
1 運転モードにおいて、[休日]を2秒以上押す。
(休日設定モードになります。)
2 休日設定モード画面で、[消去]を短く押す。
3 [セット]を押すと、休日設定がクリア(消去)される。
なお、「(clr)」点滅中に[消去]を押すとクリア動作はキャンセルされます。


(表4) コピー設定を消去する。
手順 本体の表示
1 通常運転モードにおいて、[コピー]を2秒以上押す。
(コピー設定モードになります。)
2 コピー設定モード画面で、[消去]を短く押す。
3 [セット]を押すと、コピー設定がクリア(消去)される。
なお、「(clr)」点滅中に[消去]を押すとクリア動作はキャンセルされます。



■ 対象形式
種類 取付 電源電圧 対象形式
和文表記 英文表記
年間4ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D

(2019年7月現在)