Page top

形H5Sが設定した時間になっても動作しない。考えられる原因と対策を教えてください。

FAQ番号:FAQ05951

回答

下表をご覧ください。

(表1) 考えられる原因と対策
確認事項 説明
1 電源電圧が
印加されていない。
電源OFF中は出力はOFFし、出力表示と電源表示も消灯します。
また、電源OFF中に2分以上操作がなかった場合は、自動的に表示が消灯しますが、何らかのキー(スライドスイッチ、ディップスイッチは除く)を1秒以上押すと、画面は復帰します。
電源電圧が印加されている場合は、 液晶表示左上の[PW]が点灯します。
2 配線が正しく
接続されていない。
配線が正しいことを確認ください。
形H5Sシリーズは接点出力です。
負荷と負荷用電源を直列に接続してください。
なお、接点定格の範囲でお使いください。
3 出力「入」「切」
スイッチが「切」に
なっている。
設定したプログラムで動作させる場合は「自動」でお使いください。
「切」になっている場合は強制的にOFF、「入」になっている場合は強制的にONとなります。詳細はこちらのFAQをご覧ください。
4 正しくプログラムが
設定されていない。
設定内容をご確認ください。
確認方法はこちらのFAQをご覧ください。
5 休日設定になっている。 運転モードでは、[HOLIDAY]が点灯し、休日であることを
知らせます。
●プログラムを消去する方法はこちらのFAQをご覧ください。
6 半自動動作中である。 半自動動作は、自動運転のまま、出力をON/OFFさせる機能です。
ON時間またはOFF時間を早めたりすることができます。
●解除方法
 設定した半自動状態を手動で解除するには、出力「入」「切」
 スイッチを出力状態とは反対側へ操作します。
 出力がOFFしている場合は「入」に、出力がONしているときは
「切」にしてください。
7 現在時刻、曜日が正しく設定されていない。 週間タイプでは、現在時刻、曜日の設定を、
年間タイプでは、年/月/日/時/分の設定をご確認ください。
●時刻合せの方法はこちらのFAQをご覧ください。
8 コピー動作を
している。
(週間タイプのみ)
コピー振替先当日は[COPY]が点灯し、コピー動作日であることを
知らせます。
●プログラムを消去する方法はこちらのFAQをご覧ください。
9 年間プログラムが
設定されている。
(年間タイプのみ)
年間タイプ(2ch/4ch共)は通常の週間プログラムに加えて年間プログラムも追加で入れる事ができます。
H5Sの出力は週間プログラムと年間プログラムのOR出力となります。
●プログラムを消去する方法はこちらのFAQをご覧ください。
10 バンク(週間タイプのみ)、
シーズン(年間タイプのみ)が設定されている。
設定内容をご確認ください。

(表3) 対象形式
種類 取付 電源電圧 対象形式
和文表記 英文表記
年間4ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D

(2019年7月現在)