Page top

形H5Sシリーズで設定内容を確認する方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05950

回答


1週間分の設定内容を連続して表示する方法 と、任意の曜日の設定内容を確認する方法などがあります。
(表1)~(表3)をご覧ください。
(表1) 1週間分の設定内容を連続して表示する方法
(表2)  任意の曜日のプログラムを確認する方法
(表3) 年間タイプの休日設定のみを確認する方法 (形H5S-Y□のみ)
(表4) 回路ごとに週間プログラムを確認する方法 *1
*1 設定変更をすることができます。
   誤ったキー操作で設定内容が変更されてしまう恐れがありますのでご注意ください。


(表1) 1週間分の設定内容を連続して表示する方法
・表示内容に応じた出力の動作は行いません。
 ただし、設定と現在時刻に従った出力の動作はテストモード中も継続されます。
・テストモード機能は運転モード中のみ有効です。
休日設定、コピー設定、年間設定(年間式のみ)の内容も反映した表示を行います。
・現在曜日以降1週間のみの確認となります。
・ ch1の1週間分のテストが終わったら、ch2のテストに移行します。
・テストモード途中で[テスト]を2秒以上押すか、30秒間操作せずに放置すると自動で運転モードに戻ります。
手順 画面の表示
1 運転モードにします。  
2 運転モード中に[テスト]を2秒以上押します。
(test)」表示が点滅し、現在時刻以降、最初の出力反転時刻が表示されます。
3 [テスト]を押します。
次の出力反転時刻へ表示が更新されます。
[テスト]を押すたびにこれを1週間分継続します。
4 1週間分の最後の内容を表示中に[テスト]を押すと、「(end)」表示が2秒間点灯後、自動的に運転モードに復帰します。

(表2) 任意の曜日のプログラムを確認する方法
・確認モードへの移行は運転モード中のみ有効です。
・表示内容に応じた出力の動作は行いません。
 ただし、設定と現在時刻に従った出力の動作は確認モード中も継続されます。
休日設定、コピー設定の内容も反映した表示を行います。
・確認モードで任意の曜日キーを2秒以上押すか、30秒間操作せずに放置すると自動で運転モードに戻ります。
手順 画面の表示
1 運転モードにします。  
2 運転モード中に任意の曜日キーを2秒以上押します。

(chec)」表示が点滅し、対象曜日の最初の出力ON時刻が表示されます。

右の表示では、水曜日の8:30にONすることを示しています。
3 [セット]を押します。

次の出力反転時刻へ表示が更新されます。

右の表示では、水曜日の18:00にOFFすることを示しています。
4 当日の最後の内容を表示中に[セット]を押すと、「(end)」表示が2秒間点灯後、自動的に運転モードに復帰します。

(表3) 年間タイプの休日設定のみを確認する方法 (形H5S-Y□のみ)
手順
1 運転モードにします。  
2 [休日]を2秒以上押します。休日設定モードになり、設定されている休日を表示します。
(休日設定が設定されていない場合は、「--.--」を表示します。)
[セット]を押すたびに、次の休日設定を表示します。
3 設定内容の表示が終わると「--.--」を表示します。
4 [休日]を2秒以上押して、運転モードに戻ります。

(表4) 回路ごとに週間プログラムを確認する方法 *1
・回路1、回路2は独立しています。
 回路1に設定された内容は出力1が動作し、回路2に設定された内容は出力2が動作します。
・モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」(4chタイプは「設定」)にすると、
 自動運転が解除されます。必要に応じて、出力「入」「切」スイッチをご使用ください。
 また、出力設定切替スイッチを切替えると設定済の内容がすべて消去されます。
手順
1 モード切替スイッチを「回路1」または「回路2」に設定します。

例:回路1に設定する場合
   
(4chタイプの出力chを指定する方法は*2をご覧ください。)
2 [セット]を押します。[セット]を押すたびに、既存プログラムを表示します。
3 設定内容の表示が終わると「--.--」を表示します。
4 モード切替スイッチを「運転」に戻します。
*1 設定変更をすることができます。
   誤ったキー操作で設定内容が変更されてしまう恐れがありますのでご注意ください。
*2
 4chタイプのプログラム(出力選択)方法は以下のとおりです。
手順 本体の表示
1 モード切替スイッチを設定にする。 
2 [出力選択]を押して出力No.を選択する。
キーを押すたびに、LCD表示部右下の
設定回路番号は以下のように切り替わります。
 →1→2→3→4→1→2→3→4→1→
以降の操作は2chタイプと同じです。
 


■ 対象形式
種類 取付 電源電圧 対象形式
和文表記 英文表記
年間4ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間2ch 埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D

(2019年8月現在)