Page top

温度調節器(デジタル調節計)でPID制御とON/OFF制御を切り替える方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05900

回答

パラメータで設定します。下表をご覧ください。
(形E5CS、形E5CSVシリーズは本体のスイッチで設定します。詳細はカタログをご覧ください。)

■設定パラメータ 
設定パラメータ 内容 設定値 初期値
初期設定
レベル

PID・ON/OFF
ON/OFF制御または
PID制御のいずれかを
設定します。
(Pid)
2自由度PID制御
(oNoF)
ON/OFF制御
(oNoF)
ON/OFF制御

■操作方法
 ・電源を投入すると運転レベルに入ります。
 ・運転レベルでレベルキー(キー)を3秒以上押し、初期設定レベルに入ります。
  (初期設定レベルに入ると、上段に「IN-t」が表示されます。)
  モードキー(キー)を何度か押します。
 ・上段にCNtL(PID・ON/OFF)が表示されたら、UP/DOWNキーで「PId」または「oNoF」を設定します。
 ・レベルキー(キー)を1秒以上押し、運転レベルに戻ります。
 
■お願い
 
PID制御でお使いになる場合は、オートチューニング(AT)を実施してからお使いください。
  詳細はこちらのFAQをご覧ください。
 ・ON/OFF制御でお使いになる場合は、必要に応じて調節感度(ヒステリシス)の設定をしてください。
  詳細はこちらのFAQをご覧ください。

■対象機種
 ・形E5CS、形E5CSVシリーズはディップスイッチで設定します。
  詳細はカタログをご覧ください。
シリーズ
形式
形E5CD/形E5CD-B
形E5ED/形E5ED-B
形E5□C 形E5AC 形E5EC 形E5EC-B 形E5CC 形E5CC-B 形E5CC-U 
形E5DC 形E5DC-B 形E5GC 
形E5□C-T
(プログラムタイプ)
形E5AC-T 形E5EC-T 形E5CC-T
形E5□N-H
(高性能タイプ)
形E5AN-H 形E5EN-H 形E5CN-H
形E5□N-HT
(プログラムタイプ)
形E5AN-HT 形E5EN-HT 形E5CN-HT
形E5CB
形E5□N *2 *3
(ベーシックタイプ) 
形E5AN *2 形E5EN *2 形E5CN *2   形E5CN-U *2 形E5GN *3
形E5□R *4
(基本タイプ)
形E5AR *4 形E5ER *4 
形E5□R-T *4
(プログラムタイプ)
形E5AR-T *4 形E5ER-T *4 

*2 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-U(形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2017年3月に

   生産を終了しました。関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください。
*3 形E5GN (形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2015年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください

*4 形E5□R、形E5□R-Tは2021年3月に生産を終了します。

   関連情報の「生産終了/代替情報」をご利用ください。


■ お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを
 ダウンロードしてご利用ください。

 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)


(2019年5月現在)