Page top

形E5□Cでオートチューニング(At-1、At-2)を実行する方法を教えてください。(形E5AC、形E5EC、形E5CC、形E5DC、形E5GC)

FAQ番号:FAQ05897

回答

PID制御でAT(オートチューニング(At-1またはAt-2))を行う場合、以下の設定が必要です。
なお、こちらの内容は形E5□Cシリーズだけでなく、形E5□C-T、形E5□N-H、形E5□N-HTなどのシリーズも
共通の内容です。対象機種はこちらでご確認ください。

■設定パラメータ
 ・設定パラメータ:ATが表示されない場合は、こちらをご覧ください。
 ・ATを実行せずにPID制御を行った場合は、初期値のPID定数で制御を行います。
  ATを実行しても温度が安定しない場合は、こちらのFAQをご覧ください。
設定パラメータ 内容 設定値 初期値
調整レベル
AT実行/中止


オートチューニングを実行します。 (oFF)
AT中止
(At-2)
100%AT実行
(At-1)
40%AT実行
*1
(oFF)
AT中止
*1 ATには「100%AT」と「40%AT」があります。
   違い、使い分けについては、こちらのFAQをご覧ください。
   なお、加熱冷却制御時と位置比例のフローティング制御時は「100%AT」のみ実行できます。
   また、設定条件によっては、パラメータが表示されない場合があります。
   詳細はこちらのFAQをご覧ください。

■操作方法
 ・電源を投入すると運転レベルに入ります。
 ・運転レベルでレベルキー(キー)を1秒未満、短く押し、調整レベルに入ります。
  「(L.AdJ・調整レベル表示)が表示された場合は、モードキー(キー)を押します。
 ・上段に「(At・AT実行中止)が表示されたら、UP/DOWNキーで「At-1」または「At-2」を
  選択するとATを実行します。(ATが終了すると自動的に「OFF」に戻ります。)
 ・レベルキー(キー)を1秒未満、短く押し、運転レベルに戻ります。
  AT 実行中は動作表示「TUNE」が点灯し、終了すると消灯します。
 
■注意点
 ・以下の場合は、ATのパラメータは表示されません。
  ・制御方式がON/OFF制御に設定されている場合
    PID制御に設定してください。詳細はこちらのFAQをご覧ください。
  ・制御停止中(「STOP」が表示されている場合)
    解除方法はこちらのFAQをご覧ください。
  ・イベント入力付きの機種で、イベント入力にAT実行/中止が設定されている場合
    「AT実行/中止」が割り付けられたイベント入力でATを実行していただくか、
    イベント入力割付の設定を変更してください。
    イベント入力についてはこちらのFAQをご覧ください。
 ・ATは、制御する目標値に設定し、かつヒータなどの出力側の電源を入れた状態で、実行してください。
 ・ATは、どの現在温度から開始しても問題ありません。
 ・ATを実行した結果、微分時間(D) が10 秒未満になる場合は、制御性能をより良くするために、
     「積分/ 微分時間単位」(高機能設定レベル)を0.1秒に設定し、再度AT を実行することをお勧めします。

●ご参考 PIDの初期値
項目 初期値
 P 比例帯 温度入力 8.0℃(または℉)
アナログ入力 10.0%FS (%FSの解説はこちら)
 I 積分時間 233秒
 D 微分時間 40秒

対象機種

 PIDの初期値は以下のシリーズも共通です。

シリーズ
形式
形E5CD/形E5CD-B
形E5ED/形E5ED-B
形E5□C 形E5AC 形E5EC 形E5EC-B 形E5CC 形E5CC-B 
形E5CC-U 形E5DC 形E5DC-B 形E5GC 
形E5□C-T (プログラムタイプ) 形E5AC-T 形E5EC-T 形E5CC-T
形E5□N-H (高性能タイプ) 形E5AN-H 形E5EN-H 形E5CN-H
形E5□N-HT (プログラムタイプ) 形E5AN-HT 形E5EN-HT 形E5CN-HT
形E5□N (ベーシックタイプ) *2 *3  形E5AN *2 形E5EN *2 形E5CN *2  
 形E5CN-U *2 形E5GN *3
形E5□R (基本タイプ) *4 形E5AR *4 形E5ER *4 
形E5□R-T (プログラムタイプ) *4 形E5AR-T *4 形E5ER-T *4 

*2 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-U(形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2017年3月に

   生産を終了しました。

*3 形E5GN (形E5□Nシリーズ・ベーシックタイプ)は2015年3月に生産を終了しました。

*4 形E5□R、形E5□R-Tは2021年3月に生産を終了します。

*2~*4 代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。

 

 ■ お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを
 ダウンロードしてご利用ください。

 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)

 

 

(2020年11月現在)