Page top

形FQ2シリーズで撮影した画像を、ネットワーク経由でパソコンに保存できますか?

FAQ番号:FAQ05824

回答

PCソフト「TouchFinder for PC」を使用して、撮影した画像をネットワーク経由でパソコンに保存することができます。

事前準備
 
1)TouchFinder for PCをインストールしたパソコンと、形FQ2をLANケーブルで接続します。
 2)PCのIPアドレスと形FQ2のIPアドレスを確認し、両機が同一のネットワークに存在する状態にしておきます。
 3)TouchFinder for PCを起動し、センサと接続(オンライン)を選択します。
 4)カメラの調整画面に切り替えます。
 5)用途に合わせ、以下の手順に従って設定を行います。

すべてのデータをロギングしたい場合(ファイルロギング機能)
 
①ロギング条件を設定します。
  1.調整画面の「入出力」をクリックし、表示されるメニューの「ロギング設定」をクリックします。
  

  2.ロギング設定内の「画像データ」をクリックし、ロギング条件を変更します。
    ロギングの条件は、以下の3つが選択可能です。
    ・全て:計測結果にかかわらず、画像データを保存します。
    ・NGのみ:総合判定結果がNGとなった場合のみ、画像データを保存します。
    ・保存しない:画像データを保存しません。(初期値)
  

  
 

 ②ロギングデータのファイル名を設定します。
  ロギングデータのファイル名の先頭に、任意の文字を設定でき、画像データではロギングデータの
  ファイル名の先頭になる"img_"を別の文字列に変更できます。

  1.調整画面のメニューから、「タッチファインダ設定」をクリックした後、
    「ファイル出力設定」をクリックします。
  

  

  2.「画像データファイル出力」をクリックし、ファイル名接頭語にて、任意の接頭語を設定します。
  

  


 ③ファイルロギング機能を有効にします。
  1.調整画面のメニューから、「タッチファインダ設定」をクリックした後、
    「ロギング設定ON/OFF」をクリックします。
  

  

  2.「ON」をクリックし、ロギング設定を有効にします。
  


 ④ロギングを開始します。
  1.運転画面に切り替えます。
  2.運転画面のメニューから、「ファイルロギング」をクリックします。
  

  3.画像データのファイルロギングを「ON」に設定します。
  

  

 以上で、画像データを任意の条件でパソコンに保存することが可能です。
 本操作でファイルロギングを開始すると、画像データはパソコンの以下のフォルダに格納されます。
  ¥My Documents¥OMRON FQ¥SDCard¥センサ名¥LOGIMAGE¥

 ・連続計測で計測を行っているときは、ファイルロギング機能は使用できません。
 ・TouchFinder for PCを使用している場合、お使いのパソコンの使用条件により、
  ロギング時間が最大100ms単位でばらつくことがあります。

最新ロギング機能でロギングしたデータをファイルに保存したい場合
 最新ロギング機能とは、画像センサが計測した結果をセンサ内部にロギングしておく機能です。
 計測データや演算結果は最新1000件、画像データは最新20件をセンサ内部に保存しておくことが可能です。
 最新ロギングデータは電源を切ると消えてしまいますが、外部メモリにファイルとして保存することが可能です。
 今回は、この最新ロギングデータを保存する方法について説明します。

 ①ロギング条件を設定します。(画像データのロギング条件は、ファイルロギング機能と共用です。)
  1.調整画面の「入出力」をクリックし、表示されるメニューの「ロギング設定」をクリックします。
  faq5824_1

  2.ロギング設定内の「画像データ」をクリックし、ロギング条件を変更します。
    ロギングの条件は、以下の3つが選択可能です。
    ・全て:計測結果にかかわらず、画像データを保存します。
    ・NGのみ:総合判定結果がNGとなった場合のみ、画像データを保存します。
    ・保存しない:画像データを保存しません。(初期値)
  faq5824_2
  
  

    ロギング条件を設定することで、ロギングが開始されます。
    設定後、設定内容を保存すると、次回電源ON時から自動的にロギングを開始します。

 ②最新ロギングデータをファイルに保存する
  1.調整画面のメニューから、「ファイルへ保存」をクリックし、「ロギング」タブをクリックします。
  

  


  2.画像データをクリックし、最新画像か、全ロギング画像を保存するか選択します。
  

 以上で、最新ロギング機能で保存された画像をパソコンに保存することが可能です。