Page top

形S8FS-Gシリーズの取付金具、取付方法を教えてください。

FAQ番号:FAQ05648

回答

種類、取付方法によって、使用する取付金具が異なります。
下表の「こちら」をクリックしてご確認ください。

■取付の種類
種類 底面取付 側面取付 正面
取付
DIN
レール
取付
標準 上向き 横向き 縦向き 上向き
直取付タイプ
形S8FS-G□□□□□C
形S8FS-G□□□□□CE
こちら
*1
こちら
*2
こちら こちら
DINレール
取付タイプ
形S8FS-G□□□□□CD
形S8FS-G□□□□□CDE
不可 不可 こちら
*1 上向きでの取付は15W、30W、50W、100W、150Wのみ可能です。(300W、600Wタイプは不可)
*2 縦向き、上向きでの取付は15W、30W、50W、100W、150Wのみ可能です。(300W、600Wタイプは不可)

なお、形S8JX-N、形S8KX-P、形S8VMシリーズを形S8FS-Gシリーズに交換する場合の置き換え用金具をご用意しています。こちらのFAQをご覧ください。
詳細仕様については、商品情報よりデータシートをダウンロードしてご確認ください。

(2021年3月現在)