Page top

形XW5T-Pシリーズの短絡バーの形式、使い方を教えてください。

FAQ番号:FAQ05559

回答

短絡バーの形式は、短絡バー形式一覧 を参照ください。

■短絡バーの使い方
短絡バーは、下図の「短絡バー挿入口」に挿入してください。
短絡バーの挿入口は2ヶ所あります。


短絡バー挿入口 には、2本以上の短絡バーを挿すことはできません。
必ず1本のみ挿入し、足りない場合はもう1つの短絡バー挿入口をお使いください。
例えば、8台で渡りを取りたい場合、8極用の短絡バーはご用意がありませんが、5極と4極の短絡バーを組み合わせ、2つの短絡バー挿入口を使用することで、渡り配線が可能となります。

例:4極+5極=8極
   

なお、 端子(挿入)穴も、2本以上の配線をすることはできません。

◆短絡バーの取り付け
 短絡バー挿入口に短絡バーを挿し、いっぱいまで押し込んでください。
  

◆短絡バーの取り外し
 (2~4極)
  短絡バーの中央付近の溝部にドライバを入れて、取り外してください。
  
 (5極、10極)
  短絡バーの左端の溝部にドライバを入れて、持ち上げてください。
  右端にも同様にドライバを入れて持ち上げてください。その後、取り外してください。
  

〔注意〕
・短絡バーを切断しないでください。
 側面が樹脂で覆われているため、切断すると絶縁処理がなくなってしまいます。
 なお、中間のピンを折って使用することは可能です。
   
・短絡バーは端子(挿入)穴に挿入しないでください。
・短絡バーを端子(挿入)穴に誤って挿入した場合、短絡バーが抜けなくなる恐れがあります。
 お客様で無理に取り外そうとされますと本体(ソケット等)、短絡バーが破損する恐れがあります。


■短絡バー形式一覧
 ・外観 (写真は、形XW5T-P2.5-□/形XW5G-P2.5-□用です。)
  例:赤  左から 2極、3極、4極、5極、10極 
      
対象形式
極数
短絡バーの形式
・中継用
形XW5T-P1.5-1.1-1
形XW5T-P1.5-1.1-1BL
形XW5T-P1.5-1.1-2
形XW5T-P1.5-1.1-2BL
形XW5T-P1.5-1.2-1
形XW5T-P1.5-1.2-1BL
形XW5T-P1.5-2.2-1
形XW5T-P1.5-2.2-1BL
・アース用
形XW5G-P1.5-1.1-1
形XW5G-P1.5-1.1-2
形XW5G-P1.5-1.2-1
形XW5G-P1.5-2.2-1
2
形XW5S-P1.5-2RD 形XW5S-P1.5-2BL 形XW5S-P1.5-2YL
3 形XW5S-P1.5-3RD 形XW5S-P1.5-3BL 形XW5S-P1.5-3YL
4 形XW5S-P1.5-4RD 形XW5S-P1.5-4BL 形XW5S-P1.5-4YL
5 形XW5S-P1.5-5RD 形XW5S-P1.5-5BL 形XW5S-P1.5-5YL
10 形XW5S-P1.5-10RD 形XW5S-P1.5-10BL 形XW5S-P1.5-10YL
・中継用
形XW5T-P2.5-1.1-1
形XW5T-P2.5-1.1-1BL
形XW5T-P2.5-1.1-2
形XW5T-P2.5-1.1-2BL
形XW5T-P2.5-1.2-1
形XW5T-P2.5-1.2-1BL
形XW5T-P2.5-2.2-1
形XW5T-P2.5-2.2-1BL

・アース用
形XW5G-P2.5-1.1-1
形XW5G-P2.5-1.1-2
形XW5G-P2.5-1.2-1
形XW5G-P2.5-2.2-1
2
形XW5S-P2.5-2RD 形XW5S-P2.5-2BL 形XW5S-P2.5-2YL
3 形XW5S-P2.5-3RD 形XW5S-P2.5-3BL 形XW5S-P2.5-3YL
4 形XW5S-P2.5-4RD 形XW5S-P2.5-4BL 形XW5S-P2.5-4YL
5 形XW5S-P2.5-5RD 形XW5S-P2.5-5BL 形XW5S-P2.5-5YL
10 形XW5S-P2.5-10RD 形XW5S-P2.5-10BL 形XW5S-P2.5-10YL
・中継用
形XW5T-P4.0-1.1-1
形XW5T-P4.0-1.1-1BL
形XW5T-P4.0-1.1-2
形XW5T-P4.0-1.1-2BL
形XW5T-P4.0-1.2-1
形XW5T-P4.0-1.2-1BL
形XW5T-P4.0-2.2-1
形XW5T-P4.0-2.2-1BL

・アース用
形XW5G-P4.0-1.1-1
形XW5G-P4.0-1.1-2
形XW5G-P4.0-1.2-1
形XW5G-P4.0-2.2-1
2
形XW5S-P4.0-2RD 形XW5S-P4.0-2BL 形XW5S-P4.0-2YL
3 形XW5S-P4.0-3RD 形XW5S-P4.0-3BL 形XW5S-P4.0-3YL
4 形XW5S-P4.0-4RD 形XW5S-P4.0-4BL 形XW5S-P4.0-4YL
5 形XW5S-P4.0-5RD 形XW5S-P4.0-5BL 形XW5S-P4.0-5YL
10 形XW5S-P4.0-10RD 形XW5S-P4.0-10BL 形XW5S-P4.0-10YL
    
■注意
 複数の端子台を取り付ける際、隣接する端子台は上下逆に取り付けないでください。
 隣接する端子台が短絡する恐れがあります。
 なお、単体で使用する場合、取り付け方向に規定はありません。
 (例えば、1:2の商品の場合、「上が1 下が2」「上が2 下が1」いずれの向きでも問題ありません。)

■DINレールについて
 ・支持レール 形PFP-□N□ がございます。関連FAQを参照ください。
 ・アース用端子台を使用する場合は市販のアース用DINレールをご使用ください。