Page top

形E5□Cでアナログ入力をして、任意の値に変換して表示したい。設定を教えてください。(形E5AC、形E5EC、形E5CC、形E5GC、形E5DC)

FAQ番号:FAQ05524

回答

アナログ入力で任意の値に変換して表示するためには、入力種別、スケーリング上限値、スケーリング下限値、小数点位置の設定が必要です。
パラメータの詳細は(表1)を、設定例は(表2)をご覧ください。

なお、逆スケーリングはできませんのでご注意ください。
    

(表1)  設定が必要なパラメー
・端子部の形状には以下の3種類があります。
パラメータ 解説 設定範囲 初期値






入力種別

IN-t
 
入力するアナログ信号の種類を
番号で設定します。
25:4~20mA
26:0~20mA
27:1~5V
28:0~5V
29:0~10V
30:0~50mV *1
0~30 5
(K熱電対)
スケーリング
上限値

IN-H
 
入力種別がアナログ入力(25~30)のときのみ表示されます


設定した入力種別の最大値に対する表示値を設定します。  スケーリング下限値+1~ 9999

スケーリング下限値よりも小さな値は設定できません。
100
スケーリング
下限値

IN-L
 
設定した入力種別の最大値に対する表示値を設定します。 -1999 ~
スケーリング上限-1

スケーリング上限値よりも大きな値は設定できません。
0
小数点位置

dP
 
表示値の小数点位置を設定します。                      0~3 0
*1   0~50mVは、形E5CC-U (2014年5月生産分より)のみ対応しています。               


(表2)  設定例
 〔操作〕
  電源を投入すると運転レベルに入ります。運転レベルでキーを3秒以上押すと初期設定レベルに入ります。
  初期設定レベルに入ると、はじめに入力種別のパラメータが表示されます。
  設定後、キーを押すと、設定が確定してパラメータが切り替わります。
  初期設定レベルでキーを1秒以上押すと運転レベルに入ります。

 ・初期設定レベルに入ると制御は停止します。
 ・入力種別の設定がアナログ入力の設定になっていない場合は、スケーリング上限値、スケーリング下限値、
  小数点位置のパラメータは表示されません。 
パラメータ
(すべて初期設定レベルで設定)
設定値
1 〔入力信号〕 4~20mA
〔表示〕
 4mA入力時:0
 20mA入力時:500
 小数点以下の表示は不要
入力種別 25 (4~20mA)
スケーリング上限値 500
スケーリング下限値 0
小数点位置 0  
2 〔入力信号〕 4~20mA
〔表示〕
 4mA入力時:0.0
 20mA入力時:200.0
 小数点以下1桁まで表示したい
入力種別 25 (4~20mA)
スケーリング上限値 2000
スケーリング下限値 0
小数点位置 1
3 〔入力信号〕 0~10mA
〔表示〕
 0mA入力時:0.0
 10mA入力時:20.0
 小数点以下1桁まで表示したい。
入力種別 26 (0~20mA)
スケーリング上限値 400 *2
スケーリング下限値 0
小数点位置 1
4 〔入力信号〕 1~5V
〔表示〕
 1V入力時:0
 5V入力時:100
 小数点以下の表示は不要
入力種別 27 (1~5V)
スケーリング上限値 100
スケーリング下限値 0
小数点位置 0
5 〔入力信号〕 0~5V
〔表示〕
 0V入力時:0.00
 5V入力時:50.00
 小数点以下2桁まで表示したい
入力種別 28 (0~5V)
スケーリング上限値 5000
スケーリング下限値 0
小数点位置 2
6 〔入力信号〕 0~10V
〔表示〕
 0V入力時:-10.0
 10V入力時:80.0
 小数点以下1桁まで表示したい
入力種別 29 (0~10V)
スケーリング上限値 800
スケーリング下限値 -100
小数点位置 1
*2 スケーリング上限値は、入力種別の最大値に対する表示値を設定します。
   この場合、実際の入力は0~10mAですが、入力種別の範囲は0~20mAですので、0mA入力時:0.0と表示、
   20mA入力時:40.0と表示する設定をします。10mAが入力された場合には20.0mAが表示されます。

■ 対象形式 
  汎用タイプ
    形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5DC 形E5AC、形E5EC、E5EC-B 全機種
  プログラムタイプ 
    形E5CC-T、形E5AC-T、形E5EC-T 全機種

■ お願い
 設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを
 ダウンロードしてご利用ください。
 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)

(2021年2月現在)