Page top

形G2RVに使用する短絡バーの形式と使い方を教えてください。

FAQ番号:FAQ05467

 

回答

■ 短絡バーの形式
短絡バーは、形G2RV-SR☐☐☐用と形G2RV-SL☐☐☐(*1)用との2種類があります。
お使いになる形G2RVの形式を確認の上、下表を参照ください。
短絡バーの使い方は、こちらをご覧ください。

◆ 短絡バー形式一覧
(2018年3月現在)
極数
形G2RV-SR☐☐☐用

プッシュインPlus端子
 形G2RV-SR500
 形G2RV-SR501
 形G2RV-SR500-AP

ねじ端子
 形G2RV-SR700
 形G2RV-SR701
 形G2RV-SR700-AP
形G2RV-SL☐☐☐用  *1

プッシュイン端子
 形G2RV-SL500 
 形G2RV-SL501 
 形G2RV-SL500-AP 

マイナススクリュー端子
 形G2RV-SL700 
 形G2RV-SL701 
 形G2RV-SL700-AP 
短絡バーの形式 切断可否 短絡バーの形式 *1 切断可否
2 形PYDN-6.2-020R 可能
*3
形P2RVM-020R 不可
*2
形PYDN-6.2-020S 形P2RVM-020S
形PYDN-6.2-020Y 形P2RVM-020B
3
形PYDN-6.2-030R 形P2RVM-030R
形PYDN-6.2-030S 形P2RVM-030S
形PYDN-6.2-030Y 形P2RVM-030B
4
形PYDN-6.2-040R 形P2RVM-040R
形PYDN-6.2-040S 形P2RVM-040S
形PYDN-6.2-040Y 形P2RVM-040B
10
形PYDN-6.2-100R 形P2RVM-100R
形PYDN-6.2-100S 形P2RVM-100S
形PYDN-6.2-100Y 形P2RVM-100B
20
形PYDN-6.2-200R 形P2RVM-200R 可能
*3
形PYDN-6.2-200S 形P2RVM-200S
形PYDN-6.2-200Y 形P2RVM-200B
*1   形G2RV-SL□および形G2RV-SL□用の短絡バー 形P2RVMシリーズは、2019年3月に生産を終了する
  予定です。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご参照ください。
*2
 側面が樹脂で覆われているため、カットしないでください。
*3 側面の破断面が露出しているため、絶縁距離を設けてください。
*4 短絡バーは任意の極数にカット可能です。
   ただし、カット面の金属が露出することになりますので、隣り合う製品との絶縁対策が必要です。
       対策としては、製品間の間隔を広げるか、セパレートプレート(形XW5Z-EP12・別売)をお使いください。
  

◆使用例1:7台を短絡したい場合
       3極と2極の短絡バーを組み合わせ、つなぎ目には渡り線をお使いください。
◆使用例2:8台を短絡したい場合
       4極の短絡バー2つを組み合わせ、つなぎ目には渡り線をお使いください。
       ・使用イメージ(8台)
           


■ 短絡バーの使い方

短絡バーは、「短絡バー挿入口」に挿入してください。
複数の形G2RVを並べて使用する際、隣りあうリレーの接点、およびコイルの端子を共通ラインとして渡り配線するために短絡バーを使用します。

〔注意〕
  ・短絡バーはリード線挿入口に挿入しないでください。
 ・なお、誤挿入後の使用は動作保証できかねますので、交換をご検討ください。
 ・プッシュイン端子、プッシュインPlus端子
   リード線挿入部、端子(挿入)穴 に誤って挿入した場合、短絡バーが抜けなくなりますのでご注意ください。
   無理に外そうとされますと、本体(ソケット等)、短絡バーが破損する恐れがあります。
 ・マイナススクリュー端子
   短絡バーをリード線挿入部に挿入し、ねじ締めを行うと短絡バーが変形しますのでご注意ください。

例 プッシュイン端子 形G2RV-SL700☐
正しい使い方
誤った使い方

◆ 短絡バー挿入口の場所
種類/シリーズ 短絡バー挿入口の位置 備考
プッシュイン
Plus端子
形G2RV-SR5□
短絡バー挿入口は、コイル部:A1、A2と、
接点部:コモン、a接点、b接点にそれぞれございます。
ねじ端子
形G2RV-SR7□
種類/シリーズ 短絡バー挿入口の位置 備考
プッシュイン
端子
形G2RV-SL5□
*1
短絡バー挿入口は、コイル部:A1、A2 接点部:コモン、a接点にそれぞれございます。
(b接点にはありません)

マイナス
スクリュー
端子
形G2RV-SL7□
*1
*1  形G2RV-SL□および形G2RV-SL□用の短絡バー 形P2RVMシリーズは、2019年3月に生産を終了する予定です。
  連情報の「生産終了品/代替情報」をご参照ください。