Page top

形H3Yの動作を教えてください。

FAQ番号:FAQ05434

 

回答

形H3Yは、電源オンディレー動作です。

〔基本動作〕
  タイマの電源が印加されると計時を開始します。
  設定時間後に出力がONになります。
  出力は、電源がOFFするまでONの状態を保持します。
〔リセット〕
  ・電源リセット
    計時中に電源がOFFすると計時はリセットされます。
    出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。



〔注意点〕
タイムアップ後、電源をONにしたまま、高温中に長時間放置されますと、内部部品(電解コンデンサなど)の劣化を早める恐れがあります。
詳細は関連FAQ 「タイマは連続通電が可能ですか?」を参照ください。 

〔対象形式〕
 形H3Y-2   形H3Y-2-0 形H3Y-4  形H3Y-4-0 形H3Y-2-B  形H3Y-4-B