Page top

形H3YNシリーズの動作と設定を教えてください。

FAQ番号:FAQ05430

 

回答

形H3YNシリーズは4つの動作モードがあます。

・パワーオンディレー
・インターバル
・フリッカオフスタート
・フリッカオンスタート

動作モードは本体側面のディップスイッチで設定します。
各動作モードの詳細については以下の表を参照ください。

なお、すべて電源スタート、電源リセットです。
・電源スタート: タイマの電源が印加されると計時を開始します。
・電源リセット: 計時中に電源がOFFすると計時はリセットされます。出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。

■形H3YN 動作モード
動作モード
動作
設定
 パワー
 オンディレー
 設定時間後に出力がONになります。
 出力は、電源がOFFするまでONを保持します。

 インターバル  電源が印加されると出力がONになります。
 設定時間後に出力がOFFします。

 フリッカ
 オフスタート
 設定した時間ごとに
 OFF-ON-OFF-ON・・・と繰り返します。

 フリッカ
 オンスタート
 設定した時間ごとに
 ON-OFF-ON-OFF・・・と繰り返します。



〔対象形式〕
  形H3YN-2  形H3YN-4  形H3YN-4-Z   形H3YN-21 形H3YN-41 形H3YN-41-Z
  形H3YN-2-B  形H3YN-4-B  形H3YN-4-Z-B  形H3YN-21-B  形H3YN-41-B  形H3YN-41-Z-B