Page top

形H3Y、形H3YNシリーズのソケット、保持金具、埋込取付アダプタの形式を教えてください。

FAQ番号:FAQ05426

 

回答

H3Y、形H3YNに使用するソケットは複数あります。
下表にてご選定ください。
なお、ソケット、保持金具、埋込取付アダプタは別売です。

■形H3Y、H3YN ソケットの選定
・各ソケットのシリーズ別の特徴はこちらをご覧ください。
確認事項 Yes No
1 取付方法はDINレール取付またはねじ締め取付ですか? DINレール取付または
ねじ締め取付
2
埋込取付 → (表4)のソケットと埋込取付アダプタの組み合わせをご検討ください。
基板に取付 → 6
2 プッシュインPlus端子で使用しますか? プッシュインPlus端子 →
(表1)の形PYF-□-PU-L をご検討ください。
DINレール取付のみです。
ねじ端子 → 3
3 端子カバーは必要ですか? 端子カバーが必要4 端子カバー不要(表2)(表3)の端子カバーなしのソケットを
お使いください。
4 丸端子を使用しますか? 丸端子を使用する →
(表2)の形PYFZ-□とオプション品の端子カバー:形PYCZ-C□の組み合わせをご検討ください。
丸端子を使用しない→ 5

5 端子カバーは取り外しできなくても問題ありませんか?(一体成型) 端子カバーは取り外しできなくてもよい。
(表2)の形PYFZ-□-E または
(表3)の形PYF□A-Eをご検討ください。
端子カバーは取り外しできたほうがよい → (表2)
形PYFZ-□とオプション品の端子カバー:形PYCZ-C□の組み合わせをご検討ください。
6 タイマの形式は形H3Y-□-0ですか? 形H3Y-□-0を基板取付で使用する → ソケットは不要です。 形H3Y-□-0以外の機種を基板取付で使用する 
(表4)の基板用端子のソケットをご検討ください。

■形H3Y、H3YN ソケットの種類
詳細は(表1)~(表4)をご覧ください。
対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
・支持レール、エンドプレート、スペーサについてはこちらのFAQをご覧ください。
・表面接続ソケットと裏面接続ソケットの違い、使い分けについてはこちらのFAQをご覧ください。
こちらよりソケットの選定ができます。
種類 特長 外観
(表1)  [表面接続]
プッシュインPlus
端子台ソケット
形PYF□-PUシリーズ
・工具不要で挿し込むだけの簡単配線で大幅に配線工数削減(フェルール端子、単線)
・レール取付専用
・使い方はこちらのFAQをご覧ください。

(形PYF08-PU-L)
(表2) [表面接続]
ねじ締め端子
ソケット
形PYFZシリーズ
・従来の圧着端子配線
フィンガープロテクトタイプもご用意(端子カバーはオプション)
・レール取付、ねじ締め取付共用

(左から形PYFZ-08、形PYFZ-14)

(左から形PYFZ-08-E、形PYFZ-14-E)
(表3) [表面接続]
じ締め端子
ソケット
形PYFシリーズ

*1
・従来の圧着端子配線
フィンガープロテクトタイプもご用意
・レール取付、ねじ締め取付共用

(左から形PYF08A *1、形PYF08M)
(表4) [裏面接続]
裏面接
ソケット
形PYシリーズ
埋込取付アダプタはこちらをご覧ください。
(左から形PY08、形PY08-Y3、
形PY08-02)
*1 形PYF08A-□、形PYF14A-□は2021年3月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。


(表1)プッシュインPlus端子台ソケット 形PYF□-PUシリーズ (別売)
  
  
  (形PYF08-PU-L)

・対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
本体の色
端子配置
形式
取付
レール取付・ねじ締め取付共用
端子 プッシュインPlus端子
ベージュ

上部:
 出力端子
下部:
 電源端子
形H3Y-2
形H3YN-2
形H3YN-21
ソケット  形PYF-08-PU-L  *2 *3 *4 *5
保持金具 形Y92H-3 *4 *5 *6
形H3Y-4 
形H3YN-4 
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z 
ソケット  形PYF-14-PU-L   *2 *3 *4 *5
保持金具 形Y92H-3 *4 *5 *6
形H3Y-2-0
形H3Y-4-0
ソケット  基板用です。
ソケット、保持金具は使用しません。
保持金具


上部:
 電源端子
下部:
 出力端子
形H3Y-2-B   
形H3YN-2-B 
形H3YN-21-B 
ソケット  形PYF-08-PU-L  *2 *4 *5
保持金具 形Y92H-3 *4 *5 *6
形H3Y-4-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ソケット 形PYF-14-PU-L  *2 *4 *5
保持金具 形Y92H-3 *4 *5 *6
*2 電線サイズ、推奨フェルール端子のサイズについては、カタログにてご確認ください。
    (カタログのダウンロードはこちら→ 「形H3Yのカタログ」「形H3YNのカタログ」)
*3 ソケットにタイマを挿すことは可能ですが、表示が上下逆になってしまいますので、注意が必要です。
*4 プッシュインPlus端子タイプのソケットに保持金具:形Y92H-3を挿入すると抜くことができません。
   (抜き差しすることを想定しておりません。) 無理に引っ張るとソケットが壊れますのでご注意ください。

*5 形PYF-08-PU-L、PYF-14-PU-Lに取り付けした保持金具は外すことが出来ません。

   構造上、一度取り付けると抜けなくなってしまいます。

*6 保持金具:形Y92H-3は2本入りです。タイマ1台につき、2本使用します。


(表2) [表面接続] ねじ締め端子ソケット形PYFZシリーズ (別売)   
  
      
   (左から形PYFZ-08、形PYFZ-14、形PYFZ-08-E、形PYFZ-14-E)
・対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
本体の色
端子配置
形式
 取付
レール取付・ねじ締め取付共用
端子カバー
なし
あり(一体成型) *9
端子サイズ
M3
M3
ベージュ

上部:
 出力端子
下部:
 電源端子
形H3Y-2
形H3YN-2
形H3YN-21
ソケット  形PYFZ-08 *7 形PYFZ-08-E
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6
形H3Y-4 
形H3YN-4 
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z 
ソケット 形PYFZ-14 *7 形PYFZ-14-E
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6
形H3Y-2-0
形H3Y-4-0
ソケット
保持金具
基板用です。
ソケット、保持金具は使用しません。


上部:
 電源端子
下部:
 出力端子
形H3Y-2-B  
形H3YN-2-B 
形H3YN-21-B
ソケット 形PYFZ-08 *7 *8 形PYFZ-08-E *8
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6
形H3Y-4-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ソケット 形PYFZ-14 *7 *8 形PYFZ-14-E *8
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6
*6 保持金具:形Y92H-3は2本入りです。タイマ1台につき、2本使用します。
*7 オプション品の端子カバー(形PYCZ-C08または形PYCZ-C14)を使用できます。
*8   ソケットにタイマを挿すことは可能ですが、表示が上下逆になってしまいますので、注意が必要です。
   また、UL-Listed対応の対象外となります。
   UL-Listed対応でお使いになる場合は、プッシュインPlus端子台のソケット(表面接続ソケット・
   形PYF-□-PU-L)との組み合わせ
でお使いください。
*9  “-E”が付くタイプフィンガープロテクト構造です。
   丸端子は使用できません。Y端子などをご使用ください。


(表3) [表面接続] ねじ締め端子ソケット形PYFシリーズ (別売)
    
   (左から形PYF08A、形PYF08M)
・対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
本体の色
端子配置
形式
 取付
レール取付・ねじ締め取付共用
ねじ締め専用
端子カバー
なし
あり(一体成型)  *9
なし
端子サイズ M3 M3  M3.5
ベージュ

上部:
 出力端子
下部:
 電源端子
形H3Y-2
形H3YN-2
形H3YN-21
ソケット  形PYF08A *1 形PYF08A-E *1 形PYF08M
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6 形Y92H-4 *10
形H3Y-4 
形H3YN-4 
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z 
ソケット 形PYF14A *1 形PYF14A-E *1 形PYF14T
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6 形Y92H-4 *10
形H3Y-2-0
形H3Y-4-0
ソケット
保持金具
基板用です。
ソケット、保持金具は使用しません。


上部:
 電源端子
下部:
 出力端子
形H3Y-2-B  
形H3YN-2-B 
形H3YN-21-B
ソケット 形PYF08A *1 *8 形PYF08A-E *1 *8 形PYF08M *8
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6 形Y92H-4 *10
形H3Y-4-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ソケット 形PYF14A *1 *8 形PYF14A-E *1 *8 形PYF14T *8
保持金具 形Y92H-3 *6 形Y92H-3 *6 形Y92H-4 *10
*1 形PYF08A-□、形PYF14A-□は2021年3月に生産を終了しました。
   代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
*6 保持金具:形Y92H-3は2本入りです。タイマ1台につき、2本使用します。
*8   ソケットにタイマを挿すことは可能ですが、表示が上下逆になってしまいますので、注意が必要です。
   また、UL-Listed対応の対象外となります。
   UL-Listed対応でお使いになる場合は、プッシュインPlus端子台のソケット(表面接続ソケット・
   形PYF-□-PU-L)との組み合わせ
でお使いください。
*9  “-E”が付くタイプフィンガープロテクト構造です。
   丸端子は使用できません。Y端子などをご使用ください。
*10持金具:形Y92H-4は1本入りです。タイマ1台につき、1本使用します。


(表4) 裏面接続ソケット 形PYシリーズ (別売)
本体の色
端子配置
形式
端子形状
半田付け
半田付け
プリント基板用
外観

(形PY08)

(形PY08-Y3)


(形PY08-02)
ベージュ

上部:
 出力端子
下部:
 電源端子
形H3Y-2
形H3YN-2
形H3YN-21
ソケット 形PY08 形PY08-Y3 形PY08-02
保持金具 形Y92H-4 *10 (付属) 形Y92H-4 *10
形H3Y-4 
形H3YN-4 
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z 
ソケット  形PY14 形PY14-Y3 形PY14-02
保持金具 形Y92H-4 *10 (付属) 形Y92H-4 *10
形H3Y-2-0
形H3Y-4-0
ソケット
保持金具
基板用です。
ソケット、保持金具は使用しません。


上部:
 電源端子
下部:
 出力端子
形H3Y-2-B
形H3YN-2-B
形H3YN-21-B
ソケット 形PY08 *8 形PY08-Y3 *8 形PY08-02 *8
保持金具 形Y92H-4 *10 (付属) 形Y92H-4 *10
形H3Y-4-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ソケット 形PY14 *8 形PY14-Y3 *8 形PY14-02 *8
保持金具 形Y92H-4 *10 (付属) 形Y92H-4 *10
*8   ソケットにタイマを挿すことは可能ですが、表示が上下逆になってしまいますので、注意が必要です。
   また、UL-Listed対応の対象外となります。
   UL-Listed対応でお使いになる場合は、プッシュインPlus端子台のソケット(表面接続ソケット・
   形PYF-□-PU-L)との組み合わせ
でお使いください。
*10 持金具:形Y92H-4は1本入りです。タイマ1台につき、1本使用します。

■ 埋込取付アダプタ (別売)
本体の色
端子配置
形式
埋め込み取りつけアダプタ
ベージュ

上部:
 出力端子
下部:
 電源端子
形H3Y-2
形H3YN-2
形H3YN-21
形H3Y-2-0
形H3Y-4 
形H3YN-4 
形H3YN-41
形H3YN-4-Z
形H3YN-41-Z 
形H3Y-4-0
形Y92F-78


上部:
 電源端子
下部:
 出力端子
形H3Y-2-B
形H3YN-2-B
形H3YN-21-B
形H3Y-4-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
ご用意しておりません。
  
・埋め込み取付時の寸法
   

(2021年7月現在)