Page top

形H3Yシリーズ 形H3YNシリーズの時間仕様と設定を教えてください。

FAQ番号:FAQ05422

 

回答

形H3YNシリーズは形式ごとに時間仕様が決まっています。本体のディップスイッチで時間レンジを設定します。
目盛数字は1種類のみです。

形H3Yシリーズご注文の際に時間仕様(最大目盛時間)を指定する必要があります。
ご指定の時間仕様により、時間仕様が異なり、本体の目盛数字も異なります。

■形H3YNシリーズ
形式により時間仕様が異なります。それぞれ4つの時間レンジを持っています。
・設定
 1.本体側面のディップスイッチの上側2つで時間レンジを設定します。
 2.本体中央のつまみを回し、針を設定したい時間に合わせます。

◆ 形H3YNシリーズ 時間仕様
目盛数字
形式
時間仕様
時間レンジ
設定
形H3YN-2
形H3YN-4
形H3YN-4-Z
形H3YN-2-B
形H3YN-4-B
形H3YN-4-Z-B
0.1秒~10分
 0.1秒~1秒
 1秒~10秒
 0.1分~1分
 1分~10分
形H3YN-21
形H3YN-41
形H3YN-41-Z
形H3YN-21-B
形H3YN-41-B
形H3YN-41-Z-B
0.1分~10時間
 0.1分~1分
 1~10分
 0.1~1時間
 1~10時間
 

形H3Yシリーズ
ご注文の際に時間仕様(最大目盛時間)を指定する必要があります。
ご指定の時間仕様により、時間仕様が異なり、本体の目盛数字も異なります。
時間仕様は以下の13種類がございます。設定する時間に合わせてお選びください。
例:形H3Y-2 AC100-120 10S
   最大目盛時間10秒なので、セットできる時間範囲は0.5秒~10秒、1目盛あたり0.5秒です。
・設定
 本体中央のつまみを回し、針を設定したい時間に合わせます。

◆形H3Yシリーズ 時間仕様 
  ・対象:全機種 (形H3Y-2  形H3Y-2-0  形H3Y-4  形H3Y-4-0  形H3Y-2-B  形H3Y-4-B) 
最大
目盛時間
セット時間範囲
1目盛あたり
目盛
 0.5s 0.04秒~0.5秒 0.02秒
 1s 0.1秒~1.0秒 0.05秒
 5s 0.2秒~5.0秒 0.2秒
 10s 0.5秒~10秒 0.5秒
 30s 1.0秒~30秒 1.0秒
 60s 2.0秒~60秒 2.0秒
 120s 5.0秒~120秒 5.0秒
 3min 0.1分~3分 0.1分
 5min 0.2分~5分 0.2分
 10min 0.5分~10分 0.5分
 30min 1.0分~30分 1.0分
 60min 2.0分~60分 2.0分
 3h 0.1時間~3時間 0.1時間
なお、時間単位は本体の正面の上部に書かれています。
本体の目盛数字の最大値と時間単位から、時間仕様の判断ができます。